六角軸穴あけ上手のレビュー

平均満足度 4.47 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル
三菱マテリアル
649 / 税込 714
あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。 複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-05
用途:
設備準備に使用

自社設備にネジ山が欲しい部分があり、下穴用に購入。
無事に下穴加工を済ませ、タップ加工も出来ました。
コストも安く自社には十分役目を果たしてくれて助かりました。
他のサイズも購入する予定です。

2025-04-28
用途:
鉄鋼ビスの下穴
対象商品:
09516683

丈夫な素材の為長持ちしてます。細い鉄鋼キリは割と折れやすい為いろいろ試してコレを使っています。

2022-04-13
用途:
アルミ製品の穴加工。
対象商品:
09516841

他サイズも含めて何本かありますが、バリも出にくく使いやすいです。

坂谷電設 様2022-03-26
用途:
材料加工に使用
対象商品:
09516787

ふつうの鉄きりより、早く穴があくし加工跡がきれいです。

2020-07-07
用途:
ステンに穴あけ
対象商品:
09516814

切れ味最高、価格相当の商品。他のサイズの購入も検討中。

2020-01-09
用途:
鉄・アルミ製アングル固定用穴あけ
対象商品:
09516701

穴の芯がずれなく、真円に穿孔でき、バリもあまりでずとても良いです。

和田商店 様2019-07-15
用途:
ステンレスの穴あけ
対象商品:
09516647

ニッサンハローのコンロ台に無事に穴を開けることが出来ました。

2019-01-12
用途:
オーディオ機器の製作に
対象商品:
09516787

今、六角軸のドリルをこちらで揃えるべく、集めています。
ポンチ穴からずれ難く、開口も綺麗で切れ味も良い、オススメです。

1人が参考にしています
2018-02-18
用途:
止まり穴の加工時
対象商品:
09536387

エンドミルを使用するほどの精度が必要ない場合は、手軽に使えて大変重宝します。

2021-04-21
用途:
穴開け時
対象商品:
09516665

思ったより中心に開けるのが、難しかったです。条件条件を検討しながら、使っていきたいと思います。

2015-09-10
用途:
釣具作り
対象商品:
09516701

とっても良い商品です。

2019-08-13
用途:
アルミの穴明
対象商品:
09516726

最初は綺麗に穴があきましたが、次第に先がちびてきて、穴がきれいに明きませんでした

2013-10-05
用途:
アルミ製角パイプ(厚さ2mm)
対象商品:
09516823

バリが少し出ましたが簡単にキレイな穴が開きました。
違うサイズも利用してみたいと思います。

1人が参考にしています
根本建材工業 様2014-10-13
用途:
薄物の孔あけ作業
対象商品:
09516726

この刃先の砥ぎ方はもう30年ほど前から自分で砥いでいました。
メタルコアのような丸い孔あけが出来るんですが折角の刃先形状もより大口径のほうが顕著に表れます。
しかし、細いキリしかないのは非常に残念です。

1人が参考にしています
2012-10-28
用途:
アルミの加工に使用
対象商品:
09516753

前から使ってみたいと思っていたものでしたが,現在制作中の製品が精度を必要とするため購入してみました。やはり良かったですね。手作業のためポンチで印を付けますが,間違いなくその通りに穴が空いてくれます。当たり前ですが,これまでのものと比べると段違いです。穴もきれいです。価格がもう一つ安ければ他の太さのものも揃えたいのですが,現在は必要なサイズに留めておきます。

2人が参考にしています
小林模型 様2014-05-25
用途:
焼き入れリボン鋼の穴あけ
対象商品:
09516683

アルミ合金や快削鋼等には普通のドリル刃を使っていますが0.5t焼き入れリボン鋼に使うと一回で刃がダメになります。この穴あけ上手を使うと綺麗に開くし5回ぐらいは持ちますのでコスト的には安いですがもう少し持って欲しいところです。シャンクは六角である必要はないので安く出来るなら以前のストレートも出して欲しいです。

1人が参考にしています
2010-09-30
用途:
冶具用のアルミ材の加工
対象商品:
09516866

ポンチの位置からずれないのが一番のウリかも。フォスナービットのように切削するのでスピードは速くありませんが、綺麗な丸い穴が開きます。もう少し値段が安ければ各サイズを揃えたいです。

1人が参考にしています