オイルフィルターのレビュー
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 37569463
DIYでエンジンオイル交換しましたが、2回に1回はエレメントも替えてます。
純正互換で特に問題なく機能してそうです、安いしリピート確定しました。
- 用途:
- 定期的なオイル交換に
三菱ミニキャブのオイル交換時にいっしょに交換です。
背の低さが独特で、数量が沢山出ないせいかチョット割高な
気もしますが、また次もお願いしたいと思います。
- 用途:
- 自家用車のメンテナンス
安くて品質も良いので15%オフ時にまとめ買いしてます。
- 用途:
- 愛車のメンテナンスで。
値段も安く、メンテナンスシートも付属しているので、次回の交換の時に迷うことなく助かります。
- 用途:
- スティングレーとミライースに使用
- 対象商品:
- 27107587
軽自動車に使用しています。排出されたオイルは他の製品のオイルフィルターを使用していた時と変わりはありませんでした。リピートとして使用しています。
- 用途:
- リピート購入です
タイヤ交換と一緒にオイル交換・エレメント交換も実施しましたので次回交換分を補充しました。
オイル漏れも無く至って普通に使用出来ます。
- 用途:
- コスパ最高
うちのクルマ2台がこの同じフィルターなので、3つ購入。
性能は見えないものだが、いつも使ってるので大丈夫でしょう
- 用途:
- 日産セレナC26後期に使用。
- 対象商品:
- 27107684
C25セレナ及びC26後期セレナで使用していますが、トータル10年位リピートしていて問題無しです。オイル交換を5000km毎に実施し、エレメントはオイル交換2回毎に交換しています。
コスパ最高です。
- 用途:
- ムーブのエンジンオイルエレメントとして
- 対象商品:
- 27107587
ムーブはジャッキアップは必要とせず、アンダーパネルを外すことも無くエンジンオイル交換、エレメント交換しています。
このように簡単にできるのはDIYにとても便利で工賃節約が簡単にできます。
- 用途:
- 普段の仕事にて、いつも、愛用。
- 対象商品:
- 27107745
本業で、車屋を営んでおります。 普段車検時など含め、お客様へ安価な代物を求められる際に、MonotaROさんをいつも、活用させて頂いております。 似たような商品を使用してきて、早、10年近くなりますが、(注意※エレメントが、10年持つ意味では有りません) MonotaROさんのは、凄く良いと思う。 これからも、使用していきたいと決めております。
- 用途:
- 車のメインテナンス
- 対象商品:
- 27107605
他の方のレビューを参考に購入しました。
実際の商品もしっかりした造りに思います。
値上がりした商品が多い中、安価に提供していただき、助かります。
- 用途:
- N VANのオイル交換に使用
バルク品(箱)で購入しました。安くて助かります。遜色なく使用出来ます。
- 用途:
- 車のオイル交換時に使用
DA16Tキャリィ、JB23ジムニーのオイル交換時に使用しています、
5000Kmで毎回交換するのにリーズナブルで助かります。
- 用途:
- ホンダN-WGNカスタムターボjh1に。
色々なオイルフィルターを試してきましたが、モノタロウさんのオイルフィルターはとても安価であり、フィルターが目詰まりを起こせばオイルをバイパスさせる仕組みにもなっています。
私の場合は、安価であるからこそ、オイル交換と同時に毎回換えています。高価なフィルターにはそれなりの理由はあると思いますが、モノタロウさんの物でエンジンの不具合が起きていないのでコスパが良いと思っています。
- 用途:
- 自動車メンテ
稀ですが、規定で絞めると滲むことがあります。
若干強めでいいと思います。
- 用途:
- クルマのオイルフィルター交換
- 対象商品:
- 27107605
NA8Cロードスターのオイルフィルター交換時に使用しました。純正互換との事で、今回初の利用でしたが問題なく使用できてます。