防滴大画面ストップウォッチのレビュー
水に強い5気圧防水。文字が見やすい大画面表示。滑りにくいラバーグリップ。取り外しできるネックストラップ付。
スプリットタイム計測機能付。時計機能付。カレンダー表示。アラーム機能付。
2021-05-11
- 用途:
- 機器設置時の測定
- 対象商品:
- 09599107
文字は見やすい。ON・OFFスイッチがなく、常に時計として時刻を表示しているので、電池が消耗する。使用しない時のOFFスイッチがあれば良いと感じました。
その他は満足です。
2020-12-07
- 用途:
- 液体の粘度測定時
- 対象商品:
- 09599091
片手で液体を扱いながらの測定の為、使用が簡単な事・画面が見易い事を重視して商品を選んでいます。
1日の使用頻度が高めですが、防滴の効果も有り?重宝しています。
何度もリピートしています。
2014-08-28
- 用途:
- 現場での時間計測
- 対象商品:
- 09599091
流量観測や地下水検層試験等、現場での時間計測用に購入しました。
表示が大きく見やすくシンプルなので、単純な時間計測にはいいと思います。
表示が「○○:○○」で、その下に0.1秒単位で時間が進んでいくため、99分以降はどう表示されるのだろうか?と心配になりましたが、30分過ぎると単位が一桁ずれるので問題ありませんでした。
(すなわち・・・最初は"分-秒表示"で、29:59(29分59秒)の以降は、"時間-分"00:30(30分)表示に切り替わります。23:59(23時間59分)の後は試していないのでわかりません)
まだほとんど使っていないので、耐久性や防水性については、もう少し使ってみないとわかりません。
2012-01-14
- 用途:
- 作業時間計測
- 対象商品:
- 09599091
半年程度使用したのですが、1番使用する右ボタンが利かなくなりました。
電池交換かと思い分解したら、ボタン下部のプラスチックが割れていました。
複数購入しただけに残念です。
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。別途ご連絡をさせて頂きます。。