【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mmのレビュー
- 用途:
- ケース作成
- 対象商品:
- 61006373
複数購入しましたがいずれも0.5~1mm程度大きめです。切断面はきれいなのでステー作成等にはいいと思います。
ご意見ありがとうございました
- 用途:
- バイクのオイルクーラー取り付けステーの製作
- 対象商品:
- 61006303
指定寸法より大きめに届くとレビューに書いてあったりしてますが、当方のは寸法通りに届きました。切り落とし部分も綺麗で加工用のアルミ板は今後はモノタロウで頼む事にします。
- 用途:
- 自作ジグソーテーブル
- 対象商品:
- 61006452
ジグソーテーブルのジグソー取り付け面に使用しました。
3mm厚なので強度、加工の容易さの両方が使用目的にぴったりでした。
表面はビニールのようなシートが貼り付けてあるため、安心して作業が出来、作業後に剥がすととても綺麗でした。
- 用途:
- バイクのステー作成
- 対象商品:
- 61006355
寸法は1mm大きかったですが、加工はしやすかった。ホームセンターにはないので便利です。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- スピーカー架台のベース板に使用
- 対象商品:
- 09650453
綺麗にカットされ、また梱包もしっかりとされていました。
十分な品質でした。また利用させてもらいます。
- 用途:
- 真空管ステレオアンプのシャ-シ-として使用しています。
- 対象商品:
- 09650374
以前も同じようなものを購入しまし梱包は非常に丁寧でかつ寸法等も間違いなく配送は敏速でとても満足しています。以前にも同様のものを購入しました同様な感想です。ありがとうございました。。
- 用途:
- 3Dプリンタのベッド
- 対象商品:
- 61006583
3Dプリンタのヒートベッドの上に敷き、耐熱ガラスの代わりに使用します。
3mm厚を使用したので、熱伝導率も良く、薄いものに比べれば、歪みも抑えられて
とても良い。
- 用途:
- キャンプ道具のDIYに
- 対象商品:
- 61006513
ホームセンターだと規格サイズしか売っておらずコスパが悪いのでGood!
ただ、切り口はバリが少し出てるので、ヤスリがけするなどしないとダメです。
- 用途:
- 設備 ベース、カバーなど
- 対象商品:
- 61006653
精度の細かくない用途で何度もリピートしています。
ほしい寸法より1~2mm小さめに頼んでいます。
寸法公差が大きいので、ピッタリの寸法で頼むと大きい場合があります。
切り口はかなり粗いです。
値段が安いので仕方なく思っていますが、全く問題なく使用できます。
- 用途:
- 記念レリーフの製作
- 対象商品:
- 61006592
企画通りのものが届きました。
配送も速やかにしていただいたので、助かりました。
エンドミルを使用して、このアルミ板から記念レリーフを製作しています。
写真データを元にしているため、細かい表現を出さなければなりませんが、問題なく出来ています。
- 用途:
- レコードプレーヤーのケース作成に使いました。
- 対象商品:
- 09649787
指定寸法の誤差が0から1mmとなっており、一辺の方は誤差0でしたが、他の一辺が1mm長く、一応誤差の範囲でしたが、出来れば0であって欲しかった。それで満足度はやや満足にしました。
製品自体は値段も安く、大変良いと思いました。
- 用途:
- 車 外装
- 対象商品:
- 09649814
サイズのバリエーションが多く 安価 ホームセンターでは まず無い ホームセンターでは かなり高い物になってしまう 助かります製品自体も 良いです 他の商品とまとめ買いしないと送料の関係で ホームセンターより高い物に なってしまう物も有るようです
- 用途:
- ソーラー型人感センサー取付用として使用
- 対象商品:
- 09649981
ソーラー型人感センサー取付用として使用、既存の鉄製の枠に一部切断しネジ止めで設置。厚さも充分で問題なし。
- 用途:
- 表札の下地プレート
- 対象商品:
- 09649884
十分に納得できる材質でした。厚み3mmはなかなかホームセンターにはおいてなくすぐに届くモノタロウはありがたいです。
- 用途:
- DIY
- 対象商品:
- 09649787
フルサイズで購入したが傷もなくひずみもなかった。ただし切断寸法は幅方向2~3ミリサイズが正確で無かった。なるべく0.5ミリ以下に抑えて直角の出ているのが使いやすい。
- 用途:
- 水栓の取付
- 対象商品:
- 61006355
食洗機用の既設水栓の開口寸法が大きすぎたので、このアルミ板で開口部をふさぎ改めて穴をあけて取り付けました。厚さ3㎜で強度も十分でした。ホームセンターでは購入できない材料でもモノタロウさんで翌々日に準備できました。
- 用途:
- インテリア
- 対象商品:
- 09650173
値段的にも包装もとても良くネットで調べての注文でしたが他にも厚み材質の多さを知り興味を持ちました。惜しい点は切り口の返りが危なそうでしたがこの位はしょうがないなかと思います。
- 用途:
- 機械製作
- 対象商品:
- 09650496
品質に問題は無いですが、カットサイズは誤差を考慮する必要があるかと思います。表記誤差の範囲ではありますが、今回複数注文にて全てがプラス側に1.0mmでした。はめ込み等の場合、考慮して寸法指定した方が良いと思います。