スミチューブF(Z)のレビュー

平均満足度 4.73 (91件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))
住友電気工業(スミチューブ(R))
459 / 税込 505
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟 【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
91件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-31
用途:
100V延長コードの接続部被覆の絶縁保持作業

延長コードは殆どキャップタイヤ型のコード断面が丸形の物が使われています。傷や再接続の場合ビニールテープを巻いていますが経時劣化で糊が剥がれ耐水性か悪く絶縁劣化が懸念されます。最外周に熱収縮チューブを被覆する事により剥がれを防止して絶縁劣化を防ぎ形状的にもスリムで使い易くなりました。

2025-07-24
用途:
電気配線接続部の保護

メーカー情報の使用限度内であれば、十分使用できました。温め続ければ収縮し続けるのでは?との考えは間違いで、メーカー情報の寸法程度まで収縮した後は、いくら温めてもそれ以上収縮しません。

2025-07-28
用途:
端末処理一般

これは定番中の定番商品です。熱に強く、コテが少々当っても溶けたりすることはありません。

2025-01-23
用途:
食洗器の配線

センサーの交換で配線を6ヶ所ハンダ付けした後の絶縁で使用した。
破れる事もなく熱処理でしっかりと出来た。

株式会社朝日ラバー 様2024-10-11
用途:
配線等を束ねてスッキリ!

スミチューブF(Z)の最大径品は、配線やいろいろなものを束ねて熱収縮させてスッキリさせることができるので便利です!

2025-05-15
用途:
製品組立

すぐに手に入り助かりました。また機会があれば購入させていただきます

カンタム・ウシカタ株式会社 様2024-12-19
用途:
電線の保護

開発案件で良く使用している。
サイズも豊富で重宝している。

2025-02-13
用途:
コイル加工

何度も購入してますが、品質も良く安心して使用できます。

TES 様2024-07-12
用途:
絶縁
対象商品:
09681953

安心のスミチューブなので何の問題もありませんでした。

2024-02-14
用途:
電線の保護
対象商品:
09682023

定番の熱収縮チューブでいつも使用しています。適度な長さで重宝しています。

1人が参考にしています
ZOOtec 様2023-12-12
用途:
ケーブル端末処理
対象商品:
09682014

正式な住友電工製なので安心して使えます。長尺なので端の半端廃棄が少なく済みます。

有限会社 タイム 様2023-08-09
用途:
ケーブル製作時に使用します。
対象商品:
09681917

最低1Mの長さで指定でき長いものはリールで購入できるのでその時に使う分で発注できるので在庫になりませんので大変便利です。納期についても発注後すぐに来ますので大変助かります。

1人が参考にしています
マツキンサーキット 様2023-08-09
用途:
趣味製作品に利用
対象商品:
09682032

綺麗に収縮してくれます。長さもあり思う存分使えてお買い得です。

アテック 様2023-06-30
用途:
コネクタハンダの保護
対象商品:
09681917

ホームセンターで購入したものより良いです。
満足です。
ただ、内径をまちがってしまい、笑っております。
でも、収縮がよいので問題ないでしょう。

合名会社ミナミ無線電器商会 様2023-06-13
用途:
客先向け販売用
対象商品:
09681944

客先向け販売用として数種類定期購入しています。安い早いで助かっています。

2023-03-13
用途:
電線とコネクタの半田付け箇所の絶縁
対象商品:
09681901

割と低い温度でも収縮します。収縮率も問題ありません。見た目もつや消しでいいです。

石田商店 様2023-01-30
用途:
模型の電気配線のコネクタのハンダ部分の被覆時
対象商品:
09681892

1mmのチューブはなかなかないので非常に重宝しています。

2022-12-26
用途:
LED配線作業
対象商品:
09681892

いろいろ使いましたが
スミチューブF(Z)が一番良い。
長さも価格も良いです。

2022-12-16
用途:
配線時、あるいはその準備段階で、ケーブルや接続部の保護を目的として使用。
対象商品:
09682005

いつもながら使い勝手は何も問題無いです。他の商社等では長納期でしたがモノタロウさんにあってとても助かりました。

2022-12-01
用途:
製造現場用
対象商品:
09681962

少量の長さのスミチューブを探していました。とても役立っています。