デジタルノギスのレビュー
- 用途:
- 測定
- 対象商品:
- 09682416
アウトレット時の購入品だからなのか商品を見てガッカリ。
興味はあったので、これが通常の価格で購入していたらと思うと・・・。
ユーザーの立場からの視点でモノづくりをして欲しいです。
修正して使っています。
貴重なご意見ご感想有難うございます。製品の向上に努めさせていただきます。今回の上位機種で男前MonotaROも販売させていただいてますのでよろしくお願いします。
- 用途:
- 木工加工の寸法確認
- 対象商品:
- 09682382
デジタルノギスとしては木工精度では問題ない、ノギス本来としては若干動きがスムーズでない、今後の改良としては稼動部精度を上げて動きを浴しないと高精度の測定には不向き。電池の消耗も思ったより早い。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- 整備用に。
- 対象商品:
- 09682425
すでに半年ぐらい使用していますが、
これまで一度もトラブルはありません。
デジタル表示も見やすいですし。
素人であればこれで充分なスペックです。
- 用途:
- 寸法測定
- 対象商品:
- 09682382
デジタル表示があてになりません。
この商品は、ノギスではありません(怒)
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 0.1mm~50mmくらいまでの、プラスチックやアルミや鉄などの小さな部品、歯車、シャフト等
- 対象商品:
- 09682373
私はすでにミツトヨを持っているのですが、試しということで、買いました。
中国には度々いっているので、向こうで買うかとも思いましたが、貴社が扱っているほうが、安心かと思いました。
特に不満なのは、作動が硬めなので、プラスチックなどの軟らかめものの寸法が、測りにくい。作動に硬い場所、スムーズな場所があり、動かしにくいので、微妙に動かすことが出来なく、所により力が入りすぎる。
寸法を表すデジタル部は、問題ないと思いますが、機械的要素の精度をもっと
高めたほうが良いと思います。
やはり価格相応という感じです。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- 材料の測定
- 対象商品:
- 09682373
今まで Mitutoyoのノギスを使っていたが調子が悪くなってきたので購入
不満点
電源を切ると原点が開いた位置になるため 毎回一度締めてから電源を入れる必要がある。
若干滑りが悪い。
値段は安いが次は購入しないかな。
- 用途:
- 部品製造
- 対象商品:
- 09682407
新品が到着したが、ノギスに電源が入らなかった。同梱されていた電池と交換すると、オンになった。つまり元々中に入っていた電池は使えなかった。どうもこの中国メーカー製は細かなトラブルがある。こんな感じが前回もあった。しょうがないのかなあ。
商品内蔵の電池は動作確認用のモニター電池です。
そのため、すぐに切れてしまう場合がございます。
同梱しております電池をご使用ください。
- 用途:
- 木材加工後の寸法チェック
- 対象商品:
- 09682391
到着、開封後、使用開始したら液晶表示が極端に薄い、入れて有るのはテスト用電池の為か?と思い交換したが直らない、不良品だ!返品するか?と思ったが電池の電圧が低いと表示が薄くなるのを他の液晶表示で体験したのを思い出した、電池ホルダーの接触不良で電池電圧が低いのでは?とホルダーの金属片を当たりが強くなるように少し曲げて電池を入れたら正常に表示するようになった。1か月程使い続けているが不具合は再発していない。 ノギスはバーニヤを動かせば自動でスイッチオンし測定終了後5分程で自動でオフとなる、カタログには書いてなかったが便利な機能が備わっていた。
これでこの価格で電池の接触不良が無ければ非常にお買い得と思う。
このデジタルノギスのレビューを見ると液晶表示の不具合が多い様に思う、電池の接触不良を解決すれば不具合は発生しないのでは?と思う。
- 用途:
- 部品の測定
今までミツトヨを使用していて、メンテナンスが悪いので、モノタロウさんに変えました。5台ほど購入しました。
使用ですが、測るたびにゼロ点補正しないと使えません。新潟精機を新たに購入しました。まったく新潟精機の方が優れています。とにかくいちいちゼロ点補正しないとならないので、測定に手間取ります。それにスイッチオフで電池カバーを押すと、電源が入ります。やはり安かろう、壊れても良かろう商品です。新潟精機との差に驚きました。
貴重なご意見ご感想有難うございます。品質向上に努めさせていただきます。