グラファイトワイパー替えゴムのレビュー

平均満足度 4.65 (1,347件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)
NWB(日本ワイパブレード)
499 / 税込 549
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
1,347件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-26
用途:
切れたら交換

冬は凍結するので切れやすい。
すぐに交換出来るように準備。
性能は問題無いと思う。

1人が参考にしています
2026-02-17
用途:
車のメンテ

純正ワイパーに問題なく装着できます。デザインワイパーの替えゴムは近所のお店には置いていないので、こちらで購入できて助かります。

2026-02-14
用途:
定期的に自分で交換

いつも2~3年分まとめて購入して,フロント2本とリア1本を半年おきに自分で交換しています。
安価で高品質のNWB。40年使っています。

2026-02-03
用途:
自動車部品の交換
対象商品:
44787698

ワイパー替えゴムは消耗品ですのでディーラーの定期点検前に定期的に自分で交換しています。必要な時にサイズを指定すれば手元に届くのが便利ですね。

ネコモータース 様2026-02-26
用途:
車検時
対象商品:
09889284

安心のNWB製で昔から愛用しております。定期に交換で雨の日も安全。

2025-10-31
用途:
自動車のメインテナンス

ワイパーの替えゴムは車検時に交換することが多いが、拭き取りが悪くなったと感じた時点で、随時交換したい部品である。そのためには個人的に在庫を持つことが必要だが、所有車に適合する部品を探し当てることが難しい。その点、モノタローの検索システムは間違いなく、信頼して注文できる。商品については新車時についていたのと同等で極めて満足である。

2026-02-14
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
38278283

当たり前のことですが、古びたワイパーよりは当然快適です。

2026-02-02
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
38278177

ビビリ音なく確実に拭き取ってくれるため雨天時の運転が楽になった。

2025-12-05
用途:
車検時のメンテナンス
対象商品:
38278195

安心のNWBです。以前から利用してますが、持ちが良いのでリピートしてます
車種の検索から出ないときがあり、商品の型番指定しないと買えないときがあるので改善して欲しいところです

2026-04-16
用途:
くるまのワイパー交換
対象商品:
09889187

自分の車種を探すのが大変ですが、形、寸法を確認すれば凄く安く購入出来るので良い商品です

2025-11-23
用途:
ワイパーゴムの交換

通常のワイパーゴムと違い、側面のステンレスレールが無いので廃棄が容易だが逆に商品パッケージとしては「ぐにゃぐにゃ」でまとまりが悪い。
ボール紙の台紙を入れるべきと思う。

コヤマドライビングスクール 様2026-01-19
用途:
日産ルークス交換用ワイパー
対象商品:
09889241

コスパが良く愛用しております。車種別に長さや幅を特定出来ると良いと思います。

2026-03-25
用途:
消耗交換

リピート購入、前回も性能に問題なく鳥地家も簡単でした
不満はありません。次回も購入する予定です。

2025-12-18
用途:
定期点検

大体1年ごとに交換してます。耐久性は1年しっかり持ってくれてると思います。

2025-12-04
用途:
ダイハツムーヴ

2018年式(DBA-LA160S)に取付けし問題なく使用してます。

2025-09-08
用途:
純正ワイパーゴム交換

純正ワイパーゴムに「NWB」の刻印があり、購入した。
ふき取りやビビリ音などは純正品同様に満足できるレベルであった。ディーラー交換の費用を考えるとここでの購入が一番コスパに優れていると常々思っています。
また、リピートしたいと思う商品でした。

2025-08-21
用途:
車のメンテナンス(RCF助手席用に使用)

レクサスRCFの運転席用とともに助手席用のワイパーブレード交換に使用にしましたが、この価格で純正品相当のものが購入できるのはとてもありがたいです。簡単な作業で交換でき、ふき取り性能も問題ありません。

1人が参考にしています
2025-12-02
用途:
ワイパーゴムの取替え
対象商品:
70221849

初めて取替えしました。簡単な作業でした。今までディーラーで高い手数料払ってました

isoパーキング 様2025-09-11
用途:
クルマのワイパー保守維持
対象商品:
44787698

クルマのワイパー保守維持ため交換部品として購入、
前回購入時の配達ボックスは、全長65cmワイパーが納まる用配達されていましたが、今回は15cmの深さのボックスにU字(届いた時はv字)使用するには何の問題も無いのですが、折りシワを治める必用が在ります。

2025-12-01
用途:
車の整備
対象商品:
09889537

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します