ぬりぬりガラコ デカ丸のレビュー

平均満足度 4.54 (106件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99
SOFT99
949 / 税込 1,044
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
106件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
CarProduceZero's 様2025-11-21
用途:
洗車時に・・・

作業も簡単で仕上げ拭きも簡単。
撥水も良くお勧めです。

2025-11-20
用途:
塗装作業時

トラックの窓ガラスは大きいため、2倍ヘッドで塗りやすく、作業効率がよく感じられます

特別養護老人ホーム緑苑 様2025-05-12
用途:
車のガラスに

撥水効果も良くて、塗布面が大きいのですぐに塗りやすい。大きいガラスの車に使用すると時間短縮になるので良い。耐久性もまあまああるので、また機会があれば購入したい。

2025-05-30
用途:
ガラスコーティング
対象商品:
09892023

リピート購入してます。容量大きくコーティング作業しやすい。梅雨前は必須です。

2024-08-29
用途:
自動車の洗車
対象商品:
09892023

問題なく使用でき性能も持続性もよい。ただし、一回ワイパーをかけると白く曇ったようになってしまう。

2023-10-31
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
09892023

塗布パッドが小さいと、全面塗り終わる前に乾燥する部分が出てきたりしてプチストレスだったのですが解消されました。しばらくはこれを使い続けることになりそうです。

ウッドファミリー 様2023-08-31
用途:
車のフロントガラスに必ず施工します。
対象商品:
09892023

塗りやすく吹き上げ作業も楽です。施工後は雨水が粒状にまとまるため、視界がクリヤになり安全に役立ちます。もう10年以上使っていて、特に雨の夜間走行は効果絶大で、視界がクリヤになり効果が素晴らしいです。絶対お勧めします。

2023-10-30
用途:
クルマの窓と、風呂の鏡
対象商品:
09892023

いつもオートバックスで購入してましたが、割安で購入できました。風呂の鏡も一年に一回くらい処置してますが、水弾きバッチリです。

2023-05-23
用途:
社用車のメンテナンスに
対象商品:
09892023

社用車のガラス撥水剤として使用しています。
性能は問題ありませんが年々金額が上がっている気がします。
モノタロウブランドで同等品を見つけたため、次回はそちらを試してみようかと思っています。

2023-02-23
用途:
クルマの窓に
対象商品:
09892023

性能的には今更何を言うまでもないレベルの定番品。
使いやすさと撥水力、総じて高レベル。
モノタロウさんではお安く提供していただいて感謝です。

2023-05-02
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
09892023

使い易く水弾きも良好です。
洗車後にさっと塗って 拭き取りも楽です。

2023-03-23
用途:
ガラスの撥水が悪くなったとき
対象商品:
09892023

街中を走っているときでも、ワイパーを使わなくても雨水が飛んでくれます。一度お試しあれ。

2022-11-11
用途:
車のガラス用
対象商品:
09892023

自動車フロントガラス又はサイドガラスに施工性能は良いです。

1人が参考にしています
2022-08-18
用途:
洗車時などに
対象商品:
09892023

デカヘッド塗る面積が広くて使いやすいです。作業が楽。

1人が参考にしています
2022-05-23
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
09892023

大容量で安心して作業ができます。又、梅雨の時期は使用回数を増やしても安心量で良い商品です。

1人が参考にしています
笹田商店 様2022-05-04
用途:
自家用車のガラスに使用
対象商品:
09892023

車を買い替えたので購入。
以前は使用していませんでしたが、雨天時の視界は良くなります。

1人が参考にしています
2022-01-25
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
09892023

容量が多くて、残りを気にせず使用できます。効果も抜群で、満足しています。

1人が参考にしています
2021-08-22
用途:
洗車
対象商品:
09892023

形は変われどガラコが出てから浮気せずこれ1本。
ウォッシャータイプ等容易に撥水できるガラコもありますがどうしてもこの手間をかけた分
降下が長持ちするこれを購入してしまう。
(個人調査ですが洗車は月1回機械洗車 ガラコは2回に1回 2回目の洗車でも効果は持続する。)

1人が参考にしています
2021-08-15
用途:
車のフロントガラスに
対象商品:
09892023

ワイパーでの水払いが良くなり、少量の雨であればワイパーを使用しなくてもウインドゥにたまらず流れて落ちてくれるので重宝しています。スプレータイプで拭きあげるタイプはよく効きようだが、直接塗るほうが手軽でした。塗り面が大きく広くなり塗る手間が省力化した反面、サイドウインドゥなどの傾斜があるところは扱いにコツが必要です。

2021-10-30
用途:
窓ガラスの清掃時
対象商品:
09892023

塗布面積も広く、作業が進めやすくなっています。
今までの小さい方は車載にして緊急時に使用することにしました。