ウォーターポンプ(トヨタ用)のレビュー
- 用途:
- メンテナンスに。
そろそろ予防整備にと交換。GMBなので問題なく走行できています。
- 用途:
- 冷却水漏れの交換部品として使用
- 対象商品:
- 35449364
GMBのウォーターポンプは何度も使用していて、これまでもトラブルは今のところありません。安価で品質がしっかりしているのでお客様にも喜んでいただいております。
- 用途:
- 車の部品交換
- 対象商品:
- 35449364
純正品と変わらない品質でこの価格、大変満足しています。他のサイトで販売されている格安品と比べて、特に合わせ面の仕上げ方がちゃんとしていて信頼できる商品だと思いました。
- 用途:
- ウォーターポンプ、交換
- 対象商品:
- 35449346
ランクルプラド 95wに、1kzに、交換しました、ディラーの、純正品は、高いので、色々探した、結果、この商品が、値段も、安く、日本製で、安心です!交換後、何も問題なく、走行してます!また此れからも、モノタロウさん、にお世話になります!
- 用途:
- 走行中エンジン異音する (ベアリング)の摩耗&水漏れ
- 対象商品:
- 35449391
この商品純正品と遜色なく非常に制度良し(作業していて違和感)なし
今後もモノタロウ様扱い品を最優先で使わして頂きます 有難う御座いました
- 用途:
- トヨタレジアス、水漏れ
- 対象商品:
- 34724252
ピッタり合いました、パッキンも付属、満足です、ありがとうございました。
- 用途:
- 不良品と判断をしたくなりました。
- 対象商品:
- 35449364
2021年5月に走行31062kmで純正のウォーターポンプから
冷却水滲みが発生しているのを発見し当製品を選択し交換。
2022年10月走行75673km以前74500km付近で異音が発生。
ダイナモと装備位置が近かったのでダイナモ異音と誤認し
てしまう程に寿命が短かったです。
説明書き通りに扱い、液体ガスケット等の使用も無く
冷却水も40%物に交換。あっ、因みにテンショナーは
オートテンショナーなのでベルト張り過ぎは有り得ません。
今までGMB製でトラブルが無かったので今回の事案は
正直、ショックでした。
- 用途:
- ウオーターポンプ交換
- 対象商品:
- 09924415
購入時はすぐに届くような表記となっていましたが、在庫切れで長納期の連絡が入りキャンセルとなりました。仕方ないと理解していますが、最安だったので少々残念でした。
ご期待に沿えず申し訳ございません。