ウォーターポンプ(ホンダ用)のレビュー
- 用途:
- 十万キロを超えたので定期交換
こちらの商品は交換後5万キロも持たなかった。異音が発生しベアリングには異常が無かったがWポンプの6本スポークのプーリーの4本がクラックが入りこれが原因で異音が発生していた。耐久性に問題があるのではと感じ残念に思った。
- 用途:
- 定番のウォーターポンプの交換で
アクティバンの横置きエンジンE07Z
距離で微妙にウォーターポンプ本体の
排水穴に冷却水の漏れ跡が後で怖いので
交換ですが安価で安心感の高い製品
だとGMBしか思い当たらず選択しました。
全く問題は無いし水漏れも止まってるし
良い製品に出会えたと思います。
- 用途:
- 自動車整備
何度も交換してるけど今のところトラブルなし値段がとても安く助かります
- 用途:
- 交換用
- 対象商品:
- 34970275
異音が出始めたゼストスパークに使用しました。
安いですが信頼のGMB
当たり外れがあるようですが、今まで交換したウォーターポンプ5つすべて問題ありませんでした。
何より到着が早く助かりました。翌日には不在で受け取れませんでしたが到着していました。
- 用途:
- タイミングベルト交換時に取り替えてます
- 対象商品:
- 09925264
純正品からすれば、かなり安いです、他のメーカーに比べても安く丈夫です、ただ、50個に一つくらいは、ベアリングシールの穴から、すぐ漏れたのも有りました。
- 用途:
- ホンダE07Zエンジンの整備
- 対象商品:
- 10438504
タイミングベルト交換時に同時交換のため購入。専用Oリング1本と位置固定用の平行ピン2本が付属しています。
アルミ製シリンダーブロックの場合、エンジン側に残った古い平行ピンが頑固に固着しているケースが多いので、もしもペンチやプライヤーで簡単に引き抜けないような場合には、バイスプライヤーを使って無理やりにでも取り外し、確実に付属の新品平行ピンに打ち替えるようにして下さい。
- 用途:
- お客様車両のメンテナンス時
- 対象商品:
- 10438504
ウォーターポンプはずーっとコスパに優れているGMB製を使用しています。
当たり前ですが、不具合の発生も今まで無いので安心です。
- 用途:
- ウォーターポンプ安!
- 対象商品:
- 34752812
ステップワゴンのウォーターポンプよりクーラント漏れの為交換。純正が12000円位なのにGMBはこの値段は凄い!交換後納車完了。耐久性に期待したい。
- 用途:
- 車のメンテ、修理
- 対象商品:
- 09925194
同時交換すべきテンショナープリーがまだ入手できてないので、まだ装着してません。立派なつくりなので安心しています。