プラグカプラー (ホース取付用)のレビュー

平均満足度 4.47 (79件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ
モノタロウ
199 / 税込 219
【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
79件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-13
用途:
モノタロウのエアホースと使ってエアーが漏れます

モノタロウのエアーホースPVC内径13mm( 注文コード 64441213)と使用しようとした所,接続部からエアーが漏れてきます。
エアー圧力は0.8MPaだったので耐圧は問題ないのですがプラグカプラーのT寸法が同社ステンレス製や他メーカーよりも1mm小さいのが原因かと思われます。
初期不良というか不良商品だと思いますがシールテープを巻いてどうにかしたので使えてはいます。

1人が参考にしています
株式会社新井食品総本舗 様2025-08-12
用途:
コンプレッサーへの取り付け

8ミリの内径でしたのでこちらと9mmと購入
どちらか合えばよいと思いました。
結果7ミリではぶかぶかでした。
1ミリの違いは大きいものですね。

2025-10-16
用途:
エアーホ-ス

安くて丈夫で満足しています。又購入しようと思います。

2024-12-19
用途:
装置試運転

ホームセンターや設備ショップで探しても見当たらないサイズで助かりました。
種類がたくさんあり選べてよかった。

2024-10-10
用途:
エアーホースのワンタッチ接続

コストが安いため心配したがエア漏れもなく良い製品です。

2024-12-12
用途:
空気配管

他社製品と価格を比較してこれを選びました.問題なく使用出来ています.

2024-09-06
用途:
PVCエアーホースに取付け
対象商品:
20734744

メーカー製と使用感に違いは無いと思うので、安いので充分です。

2023-10-22
用途:
エアコンプレッサー用です
対象商品:
20734744

ホースに取り付け、締めつけバンドで締めます。カップラーの方はエア漏れの不具合がありましたが、こちらは大丈夫です。

2022-09-30
用途:
エアーインパクト使用時モノタロウエアホースPVC製に取り付け
対象商品:
09926201

モノタロウエアホースPVC製12×21.5×10Mを購入する際、モノタロウに問い合わせしたら、こちらのエアカプラーを教えて頂いたので購入しました。
早速エアホースに問題なく取り付けしました。
耐久性に期待したいと思います。

1人が参考にしています
Amano Motorz Inc. 様2022-09-18
用途:
エアータンク
対象商品:
09926192

コスパはどこよりも良いです。
品質もまったく問題ありません。

1人が参考にしています
2021-08-23
用途:
コンプレッサーに使うホースに使用
対象商品:
09926183

ワンタッチカプラーだと、対応するホースの内径が6.5とか8.5などの典型的なサイズに対応したものばかりなので、推奨ホース内径が9.5のインパクトに使う9.5ホースのカプラーとして本品を購入。本品のタケノコの最大径が10.5なのでちゃんと取り付ければ漏れの心配は無く、カプラーの脱着も、ロックの動作がスムーズなので、ホースやツールの脱着にはけっこう優秀。このサイズでワンタッチタイプのもぜひ扱って欲しい。

2021-05-03
用途:
ホース連結
対象商品:
20734744

メスと違い構造がシンプルなので問題ないです。価格も安いので最高!

2021-08-08
用途:
コンクリート圧送のエアー押し
対象商品:
09926183

内径9.5mmのゴムホースに使用していますが緩いです。
バンド頼りになってしまいます。
9.5mmのタケノコが有ればよかったですね。

2人が参考にしています
2021-04-19
用途:
カプラー換装
対象商品:
20734744

高圧洗浄機が壊れて買い替えたのでエアーコンプレッサーで使用するためプラグ(カプラー)を換装
品質もいいし安くて助かります

2021-05-07
用途:
コンプレッサーとのジョイント部品
対象商品:
20734744

コンプレッサーとエアータンクのジョイント用として購入。特に問題なく使えています。

shakestyle山口 様2021-03-20
用途:
バイク修理
対象商品:
09926183

エアーコンプレッサーとホースをつなぎます。お安いので助かります。

2021-08-30
用途:
ホースの接続用
対象商品:
09926183

ホースの接続用として使用。モノタロウ品でも問題ありませんでした。

2020-08-01
用途:
エアーホース
対象商品:
09926183

作りも問題なく使用できました。ホースバンドとセットの物が有れば良いと思います。

2020-04-11
用途:
自動車メンテナンス時
対象商品:
09926183

オス・メスセットで購入
メーカー品より安く買えて満足です。
品質もまったく不満はありません。
最高!

有限会社ガウラクラフト 様2020-10-30
用途:
塗装
対象商品:
09926183

すぐに届きました。安価ですが何の問題もありません。
内径6.5mmのホースにはφ9がジャストフィットです。