高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)のレビュー

平均満足度 4.67 (95件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂
大阪魂
97 / 税込 107
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。 【用途】ボルトとボルトの締結に使用します。
95件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-26
用途:
バイク修理
対象商品:
09954104

バイクのフロントフォークの取り外しに購入しました。当たり前ですがサイズ完璧でした。

2026-01-26
用途:
バッテリーターミナルに

バッテリーのターミナルのナットに使用、付属しているナットが短くて締めずらいのでこのナットに交換、スパナがどこからでもかかり締めやすい、

スクーデリアデサキ 様2025-11-12
用途:
車のメンテナンス作業

ナットの締め付けをする為に、1種のナットでは締め付けが困難である為に長ナットが大変、役にたちました、ありがとうございました。

2025-12-28
用途:
木工作業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

2025-08-05
用途:
車のメンテナンス

ねじの山もしっかり、外観も問題なし、手の入りにくいところや、ボルト部を回したい時のWナット代わり、重宝する品物です。

2025-02-18
用途:
コンクリート型枠設置時

予想通りのもので使いやすかったです。
対応も早くて、安心しました。

2024-06-28
用途:
スルド(ブラジルのタイコ)のタハーシャ(テンション)に使います。
対象商品:
23443193

クロメートとユニクロとどっちがいいか試したくて両方、買いました。チューニングの度に締めたり緩めたりする使い方なので、(1/4インチなど)ネジ山が大きい方が有利です。ネジ山の小さいM6はすぐダメになってしまうので、適当な長さのモノを探していたのですが、15mmは適当だと思いました。(この写真は20mm or 25mm?15mmより長いモノの様に見えます)

2024-10-16
用途:
車の整備
対象商品:
23443367

このサイズ、この長さ、必要な個数を選べて大変助かります。他のネジが必要な時も、いろいろ種類があって本当に助かります。

2024-04-30
用途:
ステー作成のボルト間のつなぎに
対象商品:
09954095

物はしっかりしています。 両側からボルトを締結して延長は素直にできます。 ナット表面は平滑とまではいきませんが通常使用には問題ありません。(装飾仕様ではないので)。 もう少し安いと更に助かります。

2024-11-14
用途:
機械のメンテナンス

注文してすぐに到着
急ぎでしたので助かりました。サイズも使用感も問題なし。

2024-02-26
用途:
奥まったボルトをスパナやメガネレンチで締める為に。
対象商品:
09954095

エクステンションバーを使ってソケットレンチ等を使いたくない箇所での、ナットの締結・解除が出来るので助かります。

2024-11-03
用途:
車の改良に。
対象商品:
09954095

このサイズの高ナットは近所のホームセンターには売っていないので助かりました。

伸三産業有限会社 様2024-08-04
用途:
製品加工他
対象商品:
23443385

普通に使えております。またの機会にリピート予定です。

2024-04-24
用途:
バイクの部品位置調整
対象商品:
23443272

カラーの代わりに購入しました。
品質に問題はなく、単価も安いので
助かっています。

2023-06-20
用途:
オイルクーラー取り付け
対象商品:
09954086

モンキーのオイルクーラーブラケットを取り付けするために購入。
出来栄えは最高でした。ブラケットそのまま取り付けるとオイルが漏れましたがこちらを使用して取り付けたらオイルはバッチリとまりました。ブラケットは抵頭ナットを使用し取り付け。

1人が参考にしています
ATMAN CRAFT 様2023-08-30
用途:
16φ、長さ1mのボルト同士の繋ぎに使いました。
対象商品:
23443525

ボルトの端を25㎜の深さまでねじ込んで繋ぎに使いました。しっかり閉めればブレることもなく安定感があります。

2023-07-02
用途:
バッテリーターミナルの固定に
対象商品:
23443193

バッテリーターミナルの締め付けにちょうど良いサイズ。ステンレス製の商品が出たら購入したいです。

1人が参考にしています
2022-12-23
用途:
台車キャスターの軸伸長部材として
対象商品:
09954113

先日購入した台車のねじ込みキャスターの取付軸部分が当初のものより短く、良く脱落するため改造対策部材として購入。 期待通りの結果が得られました。 キャスターを再購入するより安価に処置でき助かりました。

2人が参考にしています
ピデスアート 様2022-12-21
用途:
車両のカスタム
対象商品:
09954086

ボルトをずんぎりで繋ぐ時に使用します。
あまり売ってないのでここで買えて助かります。

2022-11-02
用途:
器具の高さの調節
対象商品:
23443552

器具の高さを10cmほど高くする為に使用しました。4本の脚の下についているキャスターが捻じ込み式だったので、同じサイズのネジの高ナットを間に入れて延長しました。

2人が参考にしています