ハイフレックス フォームグレーのレビュー

平均満足度 4.61 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハイフレックス フォームグレー アンセル
アンセル
589 / 税込 648
JIS T 8116適合品です。グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。 【用途】機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-11
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
09966896

厚すぎず、薄すぎず、丁度良い。これかショーワの組立グリップクラスターを使っていますが。こちらの方が、滑りにくく、感覚が掴みやすい。ただ値段が少し高いので、作業内容によって使い分けしてます。値段が同じならこればっかりになると思います。

2021-09-13
用途:
自動車整備他
対象商品:
09966887

似たような手袋は各メーカー、ブランドから色々でていますが、私にはコレが一番しっくりくるので数年使い続けています。指先の感覚が素手に近く長時間装着しても違和感が少ないのが良い点。難点は少し高価だと感じられること。
同ブランドの手袋をF1チームのメルセデスのメカニックが使っているのに気付いたときニヤリとしました。

2021-06-26
用途:
機械のメンテナンス作業や、自宅の庭木の剪定作業など
対象商品:
09966887

手にしっくりして、素手とほぼ変わらない感触で作業ができて気にいってます。

2018-04-29
用途:
大工仕事
対象商品:
09966905

最初ベタつきがあったものの、使い出すとなくなりました。サイズが他の手袋だとLLなのですが、この手袋では大き過ぎました。指先が5~10ミリ余っています。対切創目的だったので突き刺さりには対応していないと思いますが木クズやビスが良く刺さります。安くて良いと思いましたが、次は他の手袋を買います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

株式会社幸和金型製作所 様2018-04-18
用途:
倉庫作業、機械作業時
対象商品:
09966871

他の背抜きよりラバーが薄く、また伸縮も良く手にぴったりとはまるので、倉庫作業の際にボールペンなどでの記載作業も問題無く、とてもいいです。

2017-06-14
用途:
自動車分解作業
対象商品:
09966887

薄くて!強くて!手になじみが良い!  素手感覚で使用出来ます!
何度もリピートしてます。

1人が参考にしています
2015-08-01
用途:
自動車整備関連
対象商品:
09966905

突き刺さりにくく、作業性も良い。

2015-06-24
用途:
作業時に
対象商品:
09966905

毎回使用の度に洗濯していますが、よれてきません。値段相応の良い製品だと思います。

2014-09-26
用途:
商品の梱包等
対象商品:
09966887

滑りやすい。

2014-04-02
用途:
木工作業や庭の剪定
対象商品:
09966896

基礎に使われている手袋のクオリティーは安っぽくないです。
手袋にコーティングされているゴム臭もほとんどしません。
この種の手袋は200~300円の値段の違い以上に使用感に違いを
感じます。いくつか試しましたが、今のところこれが一番気に入ってます。

3人が参考にしています
2014-05-01
用途:
主にバイク整備・修理
対象商品:
09966887

バイクや車いじりには最高です。素手でしか出来ないような細かいことも出来ます。
素手感覚!

1人が参考にしています
2014-06-17
用途:
ワイヤーブラシの取り扱い時
対象商品:
09966871

女性用で刺さりにくいものを
と思い購入
そこそこ使いやすいですが
耐久性は期待できないとおもいます。
簡易な対策としてはいいと判断します

2014-05-22
用途:
自動車整備
対象商品:
09966887

フィット感が良く、蒸れにくい。耐久性もそこそこ有り、
それなりに高価ではあるが、いい商品だと思う。

2013-10-09
用途:
自動車整備に使っています。
対象商品:
09966887

手にフィットして使いやすいグローブです。サイズ確認するために最初にSとMを買って比較しました。指が短いのですが、手のひらが大きいのでSよりもMが手が疲れにくく楽でした。それ以来リピートで使い続けています。あと100円安いと★6個ですね! なので6双セットとか準備してほしいです。

2012-06-27
用途:
リピートです
対象商品:
09966896

スクータ-のキャブレターの整備のような、細かい作業がも可能で、強いです。

2012-03-19
用途:
作業時
対象商品:
09966896

安くていい、普段時でも防寒手袋として使っている。

ミヤモリ 様2011-05-23
用途:
小さいビス(4mmテクスビス等)の作業に最適です。
対象商品:
09966896

細かい作業が出来るのと着けていて蒸れないのが良い
洗濯しても硬くなりにくい。

2010-04-19
用途:
車両整備
対象商品:
09966896

やわらかくて、手にフィットして使いやすい。色が濃い為、汚れも目立たず、洗っても硬くならない。