締付金具付ポールバンド(ステンレス製)のレビュー

平均満足度 4.78 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業
未来工業
359 / 税込 395
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ジョイフルニシダ 様2022-02-23
用途:
照明器具の取り付け
対象商品:
10381917

使いやすくていい商品でした。
次回も使いたいとおもいます。

1人が参考にしています
太平洋総合コンサルタント株式会社 様2021-02-04
用途:
照明ポールへのプレート取付
対象商品:
10381917

ほとんどのポールへの取付が可能で、容易に締め付けができます

1人が参考にしています
2019-07-11
用途:
ポールへのボックス固定
対象商品:
10381926

全く問題ありません、あえて言えば5cm毎に何か印があると事前にカットしておく時に便利です。

1人が参考にしています
2018-11-20
用途:
水銀灯をポールに取り付けるのに使用しました。
対象商品:
10381917

軽くて丈夫で安くて満足しました。簡単に絞めることが出来、サイズ違いも検討中。

1人が参考にしています
有限会社大分オービス 様2018-08-03
用途:
屋外の機器固定
対象商品:
10381935

いつもお世話になりありがとうございます。小物の工事材料を必要な分だけ少量発注していますがいつも思った以上に早めの対応で入荷していますのでこちらの段取を組むのに大変助かっています今後ともよろしくお願いします。

ハタナカ工芸社 様2018-10-03
用途:
今回はポールに物干し
対象商品:
10381917

ポールに物干しがほしいと言われたので、ステンカンヌキを縛り付けて物干し受けで使いました。

有限会社ハラダ看板 様2018-02-27
用途:
電柱に看板を取付ける固定金具
対象商品:
10381935

バンドの長さが多種あり必要長さに合わせて注文出来無駄なく
施工出来ました。

1人が参考にしています
2017-03-22
用途:
結束
対象商品:
10381926

ホームセンターにも小売りされているものがありますが、やはり大量買いでこちらを買った方がトータルコストはかなり抑えられる。
未来工業製ということで物もしっかりしている。

1人が参考にしています
2017-06-05
用途:
看板の固定
対象商品:
10381917

製品としては市販品なので安心で問題なく使用しました。

株式会社福山コンサルタント 様2016-04-21
用途:
ウォルボックス設置
対象商品:
10381917

ウォルボックスの単管への設置に使用
簡易に扱え、取り外しもできることから非常によい

2016-06-20
用途:
部屋の外壁空気取り入れ口(通気口)へ、手製で作ったペーパーフィルターを取り付けるため。
対象商品:
10381917

簡単に締め付け、取り外しができるため便利です。

2015-12-24
用途:
船にVP配管の取付に使用
対象商品:
86837956

幅広なので、よく締まってガッチリ取付出来ました。

株式会社ケー・アンド・アイ 様2018-12-04
用途:
防犯カメラの固定
対象商品:
86837956

20mm幅は初めて使いましたが10mmのと同じ使い勝手で問題ありません。

2015-11-20
用途:
電気工事
対象商品:
10381935

問題なく使用できました。

藤田社寺建設株式会社 様2014-12-11
用途:
ポールの補修
対象商品:
86837965

いいものが安く手に入り、仕事もうまく行きました。

誠和株式会社 様2014-04-30
用途:
電柱にボックスを取り付けます。
対象商品:
10381935

取扱いは容易です。ただし、一旦締め付けても、緩むことがあります。

1人が参考にしています
2020-12-27
用途:
煙突の固定
対象商品:
86837965

商品説明にもありますが、クランプを回せるのは1~2回、よくて3回で、それ以上だと空回りする場合があり、ゆるんだり、テンションをかけきれない場合もあります。

3人が参考にしています
2013-12-14
用途:
電柱にミラーの取り付け
対象商品:
10381917

まず、この商品がどこで手に入るか探していました。
しかもミラーの固定が簡単にできて、腐食や切れる心配が少ない。安い。
四角の鉄柱にも厚い緩衝材を巻いて取付ました。
10本セットなので今後、買い足す必要はないと思っています。
自分の目的は達成できたので満足しています。

1人が参考にしています
株式会社グロリア工芸 様2014-03-01
用途:
看板の取付
対象商品:
10381917

使いやすく、価格も満足です。

2人が参考にしています
2013-03-19
用途:
外灯ポールへ照明器・点滅器・ボックスの取付
対象商品:
10381926

外灯ポールへの照明器、点滅器、ボックスの取付に使用しました。
ステンレスバンドは万能はさみで切る事が出来、適合径を簡単に調整出来ます。また、ラチェット機構でしっかりテンションを掛けガッチリポールに固定出来ました。サビから切れる心配も無い為、経年劣化を考慮しなくて良く、安心して使用できると感じました。

2人が参考にしています