マイクロドライバーのレビュー
- 用途:
- エアコンクリーニングで使用
- 対象商品:
- 39515165
掃除屋です。エアコンクリーニングでお掃除ロボットタイプの時に重宝しています。いろんなところに爪があったりするので分解する時とても役立ちます。以前は7ミリのサッシケレンを使っていましたが、こちらの方が小さく、細かい作業に向いています。同業の方にもおすすめします。
- 用途:
- 欲しかった物
- 対象商品:
- 39515131
普通の精密ドライバーよりグリップが太いので、固く絞まってるネジを外す時に威力を発揮する。
私の場合は普通のネジを普通のドライバーの軸が太くて入らなかったので買ったので、時計や精密電子機器には使ってないのでそちらでの使い勝手は不明です。
- 用途:
- 細長いドライバーが必要な時
- 対象商品:
- 39515147
ブレード長が150mmのプラスドライバーを各サイズ揃えようと思い通常サイズはPBスイスで揃えたんですが0番の精密軸プラスがなく、とりあえずこれ買ってみようって感じでポチりました。メッキに関してはPBに劣りますが先端精度も言うことないし太さも理想的で価格も安く気に入ってます。全体的に細めのグリップなので欲を言えばグリップに力を入れやすい部分が一部でもあれば最高ですね。
- 用途:
- 分解作業の爪外し用
- 対象商品:
- 39515165
プリンタの分解等、プラスチック外装の爪を外す時に必須です。
これが無いと作業が始まりません。
自分の指先の代わりとして重宝しています。
- 用途:
- 自転車修理
- 対象商品:
- 39515174
ベッセルのヘビーユーザーです。他社のマイクロドライバーも持っていますが、ベッセル以外使うことがありません。ビットのネジに対するフィット感が好きです。今までに破損したこともなく紛失しての再購入です。
- 用途:
- カメラの分解修理
- 対象商品:
- 10006017
手になじみ、とても使いやすいドライバーです。
ネジ溝?にもシックリと嵌るし、掌で押しながら気味良くトルクが掛けられるし、旨く緩んでくれて満足しています。
難点を言うと、シールのベトベト残くらいなものかな。
あと、カメラの分解には十二分に使えてますが再組立てにはまだ至りません。これは品物の責任ではなく私の能力の問題ですが。
- 用途:
- 細いねじの締め付け、取り外し
- 対象商品:
- 10006017
何本か購入してます、小さいため紛失しやすい所為もありますが、細かいねじを使うところでは威力を発揮してくれます、持ちやすく、意外と力も入れやすく重宝しています。
- 用途:
- フィルムカメラの分解修理
- 対象商品:
- 39515131
先端の精度が非常に良く焼入れ処理をしてあるのでネジ頭をナメる心配がなく使いやすい。+-の精密ドライバーセットにして欲しい。
- 用途:
- 自作品の工作時
- 対象商品:
- 39515147
この手の特殊なドライバーは、量販店では入手しずらく、ずっと探していました。こちらのサイトで見つけて、やっと完成しました。本当に助かりました。
- 用途:
- 電子機器のメンテナンス
- 対象商品:
- 39515156
丈夫な細いマイナスドライバーは、これが一番使い易いので長年使っています。焼き入れが良いのか、比較的長持ちしますので。
- 用途:
- 小型機器の修理
- 対象商品:
- 39515131
皆さんが書かれている通りよい商品だと思います。
なので、ここでは「限界を超えたとき」の破損の仕方を書きます。
プラスの一番細いものは、割れました。舐めるのではなく欠けます。
マイナスの一番細いものは、曲がりました。これはペンチで挟んで修正できました。
どちらも良いドライバーです。ご参考までに。
- 用途:
- プリンタ分解用
- 対象商品:
- 39515165
ねじ回しの用途ではなく、プリンタの外装カバーの爪をリリースする時や奥まった場所で手が入りにくい所で使用してます。適度な「しなり」があり非常に使いやすいです。
自分の指先の一部のような感じでしょうか。
- 用途:
- 精密機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 39515174
見えない箇所へ挿入して使います。どうしてもピンポイントで合わないので調べてみるとS字以上に曲がっていました。何とか治してみようと試みましたが無理でした。ベッセルで安心していましたが。