グラファイトワイパーブレードのレビュー
- 用途:
- 半年に一度ブレード交換
- 対象商品:
- 10011784
過去にも購入しました。ブレード付きでこの価格。
他業者では出せない価格です。
ゴムだけ交換しても良いけど、モノタロウではグラファイトのゴムは10本単位。
色々なサイズが必要なので、プレート付きでゴム交換しています。
安価だからなせるワザです。
- 用途:
- ワイパー交換
- 対象商品:
- 10011732
安い割りに水はけも他社と比べて(使用2回目ですが)わかりません。
問題は同じ条件で使用して、どのくらいの寿命があるかだと思います。
- 用途:
- 車のワイパー
- 対象商品:
- 10011784
約半年使用しました。
新品はシルバーですが、半年使用すると黒くなります。
夏のせいか ゴムはくたくた 洗車時にタオルで拭くと タオルが黒く汚れます。
(きっとゴムの劣化のせい)
商品の寿命は 6ヶ月以下のようです。
それでも お買い得なので また利用したいです。
ありがとうございました。
- 用途:
- 車
- 対象商品:
- 10011827
価格が安いので試しに購入したが、まあまあGood。取り付け部が多少難あり。ワイパーがとれないか心配。今のところ大丈夫。少し締め付けをきつくするのもよいかも・・・?。まず、一度試してみては・・・。
- 用途:
- 交換
- 対象商品:
- 10011732
特に問題ないです。ガラスに撥水加工してますがビビリなどもなく、綺麗に拭いてくれます。
値段も安いのでオススメです
- 用途:
- 普通自動車の交換用
- 対象商品:
- 10011802
購入してみましたが長いタイプ(525mm)が3か月、短いタイプ(450mm)が半年ほどで切れてしまいました。ただ価格も安いので追加購入。2回目は4か月ほど経過していますが、日々割れなども見当たらず割と長持ちしています。いかんせんサンプルが少ないために断言できないですが、長さによって耐久性に違いがあるかもしれません。拭き取りなどはスジやムラもなく問題なく使用できました
- 用途:
- 自動車の部品
- 対象商品:
- 10011757
使用後1ヶ月でワイパーの動きが悪くなった。
いわゆるビビリと言うやつです。。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- ワイパー交換
- 対象商品:
- 10011723
製造ロッドの問題だろうけど、今までで初めて新品でスジの残る欠陥品でした。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
- 用途:
- 消耗品の交換
- 対象商品:
- 10011811
いいです!価格はすごく安いし、だいたい1年と少しは持ちます。性能的にも問題なし。ずっとリピートしています。右ハンドル車用と記載されていますが、左ハンドル車にも使用しています。