- 用途:
- コンクリート面への金物固定
- 対象商品:
-
10040721
コンクリートの階段に金物(手すり)を固定するのに使用しましたが、予測以上の強靭な固定が出来て良かったと大満足しています。
- 用途:
- リフォーム工事に
- 対象商品:
-
10040773
消耗品なので安価に購入できて大変助かります。。。。
1人が参考にしています
- 用途:
- 小屋制作
- 対象商品:
-
10040712
とても使いやすく、安くて有り難いです!又注文しますので宜しくお願いします
- 用途:
- 良い商品です。
- 対象商品:
-
10040712
当方、軽量コンクリートなのですが、下穴3.4mmできっちり留まります。
1人が参考にしています
- 用途:
- 器具取付時に使用
- 対象商品:
-
10040746
このサイズのビスは近所のホームセンターではなかなか見つからないので助かります。
- 用途:
- 壁掛け給湯器の取り付け時
- 対象商品:
-
10040782
木ねじよりも硬くて、頭をなめずに力が入り、とても使いやすい逸品です。
- 用途:
- 外壁工事
- 対象商品:
-
10040721
コンクリート用のビスです。安くてちょうどいいです。
1人が参考にしています
- 用途:
- 大工工事
- 対象商品:
-
10040764
コンクリート面に木材を取り付ける際コンクリート釘よりしっかり固定できる。
- 用途:
- 水道作業
- 対象商品:
-
10040721
品質に問題なく安価で使いやすい。無くなればまたリピートします。
- 用途:
- 結構使える。
- 対象商品:
-
10040737
使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い
- 用途:
- マンション等の、室名札等軽量品の固定に使用
- 対象商品:
-
10040712
ノンプラビス皿プラスの4x20があればほしいです。
- 用途:
- 悪くない!
- 対象商品:
-
10040721
ドリルの下穴があれば問題なく使用できます。
ちょっと気になるコメントもありましたので一瞬購入をためらいましたが
実際に使用してみると商品自体にはまったく問題はないと思われます。
納まりもきれいで文句なしの逸品だと思います。
- 用途:
- 土木工事の型枠施工
- 対象商品:
-
10040773
良いですよ、コンクリートなどに使用していますが ドリルピットと合わせて使用しています。
1人が参考にしています
- 用途:
- 外壁への部材取付
- 対象商品:
-
10040712
コンクリート壁面への取付の下穴のみで
部材の取付が出来しかも頑丈に止まります。
- 用途:
- 補修備品
- 対象商品:
-
10040755
迅速な納期対応、梱包、大変良かったです。今後もリピートを考えています。
- 用途:
- ガス工事
- 対象商品:
-
10040712
値段も高くなくて、つかいやすいです。
- 用途:
- モルタル外壁への防雪金具取付用です
- 対象商品:
-
10040712
レピーターです。
品質、価格、耐久性、いずれも言うことありません。
機会があれば、またまたカタログから検索して注文したいと思います。
- 用途:
- 看板工事
- 対象商品:
-
10040773
安くて存分に使え、仕上がりもきれいで満足しています。
- 用途:
- 躯体に配線を添わせるためのバンドやサドルを固定する為に使用
- 対象商品:
-
10040721
この価格帯であればかなり優秀な商品だと思います。気をつけなければならない点はダメになりかけたビットで連続使用するとビス頭を舐めやすいので注意が必要かもしれません・マメにビットも購入しましょう。
- 用途:
- 看板取付用
- 対象商品:
-
10040764
安くて普通に使えるので、助かっています。続けて購入するつもりです。