TグリップHEXレンチ No.6500-Lのレビュー
L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
2025-04-08
- 用途:
- バイク・車のメンテナンス等作業一般
このレンチは、力が入りやすいグリップと90°の方にもヘックスが在るのが良い。ガレージで見当たらなくなって、再度の購入です。
2023-10-10
- 用途:
- 自転車の整備に使っています
- 対象商品:
- 10076701
5ミリ、6ミリを同時購入しました。本当は4ミリも買う予定でしたが同社では4ミリのL型がありません。4ミリのL型を希望します。自転車工具としては4,5.6ミリが定番です。
2人が参考にしています
2018-12-27
- 用途:
- 旋盤、フライス加工
- 対象商品:
- 10076701
掌握部が大きく肉厚で力をかけやすい。小さな六角レンチで親指の付け根が痛くなったので重宝しています。
1人が参考にしています
2017-02-15
- 用途:
- バイクのエンジンガード取り外し時に使用します。
- 対象商品:
- 10076726
ラチットレンチでは、作業し難く適当な工具を探していました。
中々良い工具が見つかりしませんでしたが、使いやすそうなので購入しました。
未だ使用していませんが、手に取った感触は良いと思いますので、この評価とさせていただきました。
1人が参考にしています
フロッグスピリッツ株式会社 様2018-03-04
- 用途:
- バイクのメンテナンス用
- 対象商品:
- 10076717
握りやすくて使いやすいのですが・・・。
3.0mmの白字がすぐに消えてしまいました、。
素敵なロゴも入っていたのに残念です。
他の2.5mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm8.0mm は全く消えていません。
送ったら交換して頂けますか?
1人が参考にしています
2014-12-12
- 用途:
- 自転車のサスペンション付きシートポストの蓋を外す為に購入しました。
- 対象商品:
- 10076726
私の場合は「FFR」のサスペンションシートポストのスプリングが入っている部分の蓋を外してメンテナンスする為にこの品物を購入しました。サスペンションシートポストの場合、蓋を閉める際に中のスプリングが伸びるので蓋を押しながら回す必要がありますが、この品物はグリップの横に出ている六角棒の部分を利用するとシートポストの蓋を押しながら締め込む時にとてもやりやすく、私的には満足しています。個人的には長い方の六角棒の頭がボールポイントになっていた方が好みでしたが、この点が一つ残念でした。多分、今度購入するときにはボールポイントの物を購入すると思います。
3人が参考にしています