ライナースパナのレビュー
2022-08-20
- 用途:
- 自転車のハブナットの締め付け
- 対象商品:
- 10081145
20インチの折り畳み自転車(ダホン・ボードウォークD7)の整備用で購入。
ハブロックナットの内側は15㎜だがナットが薄い。
レンチが薄くないと隙間に入らないので手配したが厚くて入らない。
グラインダーでギリギリまで厚さを削って使えるようにした。
メチャクチャ力を掛ける場所ではないのでOKだろう。
15㎜薄型の自転車用を出したら売れると思う。
(キャスター用の安いレンチには15㎜があるが、弱くて使えなかった)
1人が参考にしています
2019-06-08
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 10081057
バイクの軽量ボルトに使用してます。ラチェットレンチの入らないところに重宝してます。このくらいの精度のレンチがやはり安心して使えますね。
ナカバヤシ株式会社 様2018-11-11
- 用途:
- 機械の組み立て作業
- 対象商品:
- 10081041
セット品の同寸法のものを紛失したので、補充のために購入しました。 オリジナルのものと少し外観が異なりますが、使用には差し支えありません。
2016-12-10
- 用途:
- 折り畳み自転車の携帯用
- 対象商品:
- 10081145
折り畳み自転車の携帯用工具としてL-14×15mmのスパナを購入。
一般の自転車はハブ固定用ナットに前輪14mm、後輪15mmを使うので
パンク修理で前後ホイールを一本のレンチで外せる様に
両寸法を備えた本レンチを選びました。
全長が短いのでナットに力を掛けにくいですが収納には便利です。
本品と10mmスパナ、プラスドライバーがあれば出先でのパンク修理は
間に合うと思います。
2013-04-10
- 用途:
- 空調ダクト工事
- 対象商品:
- 10081023
今は主に13/17というものが主になっていますが、古い物の撤去作業事には、30年以上前の物の撤去が多く有る為、未だにこのサイズは必要にしています。他の薄いタイプや安値の商品わたくさん有りますが、丈夫さでは信頼できる商品(メーカー)だと思います。是非一生物にどうぞ。