コンクリートドリルのレビュー
- 用途:
- ホールインアンカーの打ち込み
- 対象商品:
- 10087831
刃径17mmのドリルでコンクリートに深さ70mmの穴を掘りました。太い穴なので、手持ちの普通の振動ドリルで掘れるのか心配でしたが、体力は使いましたが掘れました。ドリル刃が熱を持つのと、振動ドリルも負荷による発熱をするのとで、熱をさます休み時間を入れながら作業をしました。他社類似規格品と比較して、全長がやや短めなので、使いやすく安定感があります。
- 用途:
- コンクリート駐車場のアンカー穴あけ
- 対象商品:
- 10087856
M12のグリップアンカー下穴用に、10mmドリルシャンクを確認し、18mmφのコンクリートドリルを購入しました。2か所の穴を開けるだけで、振動ドリルのチャックがゆるんでしまい、シャンク部の3面平らにしてある角が削れ丸くなってしまいました。10mmφの細いコンクリートドリル刃はチャックが緩みませんので、太いサイズはSDSタイプを選ぶべきなのかと考えさせられました。
- 用途:
- 薄レンガへの穴明け
- 対象商品:
- 10087752
250枚ほど穴を開けましたが、まだまだ使えそうです。細かい埃が出るので、掃除機で吸いながら穴開けしました。切断面も綺麗です
- 用途:
- 手すり用ポール設置
- 対象商品:
- 10087664
玄関のポーチ横階段にポール設置するため、表面タイルとコンクリートに8.5mmドリル刃で深さ80mmを8か所開けるため購入。
心配をよそに難なく終了した。まだまだ使えそうだ。刃が高温になるので水で冷却しながらの作業でした。買って正解!
- 用途:
- スレート屋根への貫板装着用の穿孔に使用。
- 対象商品:
- 10087497
旧式の電動ドリルとの装着時の相性(グリップ感)がやや不安だったが、10㎜程度の屋根スレートを1分以内でこなし、数十個の穴あけで摩耗もなかったのに満足。刃先をマークすることで紛失防止、装着しやすくできる。
- 用途:
- コンクリートで10穴
- 対象商品:
- 10087551
よく使うサイズを複数本揃えているが、10穴くらいで先が丸まってくるので、ダイヤモンドディスクで軽く研いで再生している。作業の効率を考えて、4本くらい余分に持っているようにしている。
- 用途:
- アンカーボルトの打ち込み
- 対象商品:
- 10087804
刃径14.5の物を普通のハンドドリルでコンクリに使いました。深さ30mmの穴を明けるのに約1分。振動ドリルが無くても数個の穴を明けるだけなら、このキリを使えば十分と感じました。まだ8個の穴しか明けていないので耐久性は不明です。
- 用途:
- アンカーの下穴
- 対象商品:
- 10087822
充電ドリルドライバーの振動モードで使用。φ9はよく切れた。あまり押し付けない方が切れる。気に入ってφ16を追加手配したが切れずに少々難航した。φ16でもドリルドライバーのトルク不足は感じられなかった。
- 用途:
- 壁のボード の穴開けに
- 対象商品:
- 10087822
このドリルを使っての感想は、新品だからすぐ穴が開いた。このコンクリートドリルは、良く出来ていると思った。値段は、少し高かった。
- 用途:
- コンクリートの穴あけ作業
- 対象商品:
- 10087804
コンクリート強度が強すぎたのかもしれませんが、なかなか穴を開ける事ができませんでした。
最後は摩擦で熱をもって焼けてしまいました…。
ドリルの能力にも問題があったかもしれませんが、単純に当方の選定ミスかも…。