磁器タイル・瓦用ドリルのレビュー

平均満足度 4.08 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム
ハウスビーエム
589 / 税込 648
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。 【用途】回転用磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック△(可能)・・・コンクリート、石材×(不適切)・・・デッキプレート
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-10
用途:
浴室壁タイルの下穴開け
対象商品:
10088032

やや時間と押さえが必要ですが、タイルに下穴開きました

丸高建設 様2024-11-16
用途:
瓦やタイルに穴あけ作業
対象商品:
10087917

切れます。
最近扱う材料が硬いので穴あけ苦労してましたが、この商品は問題ないです。

十亀瓦葺工業 様2021-07-07
用途:
瓦の穴あけ
対象商品:
10087962

いろいろなドリル歯を試してみましたがこの商品が一番切れて長持ちします

2人が参考にしています
2020-08-09
用途:
陶器に穴あけ
対象商品:
35719345

ヒビや割れ等が生じなく、穴あけが出来る。何の問題も有りません。

3人が参考にしています
創栄電設株式会社 様2019-06-20
用途:
監視カメラ設置時、タイルや人工大理石などの表面加工部分に設置の場合、必要。
対象商品:
10087971

振動は加えられないので、気長に根気よく押し込んで使う。若干時間はかかるがひび割れもなくきれいに穴が開けられる。通常の振動ドリルではひび割れや穴開け部分がきれいにできない。ので、必要な工具でアル。

2人が参考にしています
2018-07-08
用途:
タイルの穴あけ
対象商品:
10087865

スムーズに、きれいな穴をタイルにあけることができました。

1人が参考にしています
2020-08-22
用途:
タイルへの穴あけ時
対象商品:
10088084

思ってた以上に時間がかかってしまいました。たくさん穴をあけるには向いてないのかもしれません。

2人が参考にしています
2024-04-14
用途:
レンガへの穴あけに
対象商品:
10088084

4か所の穴あけの為だけに購入しました。1100rpmで1個目の穴はスムーズに1分程度であきましたが、2個目の穴あけの時にはすでに先端がやられてしまっていて、冷却しながら使っても10倍以上の時間がかかりました。それでもう廃棄です。4点止めはあきらめてとりあえず2点止めで作業中断です。注意欄の記載を真に受けず最初から冷やしながら使えば良かったかもと後悔しています。

有限会社ヴァリュー 様2017-02-09
用途:
ステンレスの切文字の取付用の穴あけ
対象商品:
10087865

磁器タイルや石材の穴あけに使用しています。
切れ味が抜群です。ただし、1回に100ヶ所ほどの穴あけをする為、切れ味を持たせる為に、しつこいぐらいにキリ先を冷しながら使っているので、手間が掛ります。
耐久性が上がるとうれしいですが、正確に綺麗に穴あけできるので気に入っています。

2人が参考にしています
2018-12-04
用途:
瓦の穴あけ
対象商品:
10087953

長崎島原の方で使用してる瓦に使用しましたドリルの先が焼けない様穴あけ/ネジ込み交互に使用瓦40枚まだまだ使用できると思います、ドリル100vトルク調整できるタイプ使用。

2人が参考にしています
杉本瓦店 様2016-08-13
用途:
瓦に穴を開けるときに利用させてもらっています。
対象商品:
10087883

2ミリのチップがあるといいんですが・・・

2人が参考にしています
2014-05-27
用途:
瓦の穴開け
対象商品:
10087874

地元のホームセンターでは入手しにくい物でしたので助かりました。

1人が参考にしています
有限会社阿波銘木 様2010-04-25
用途:
セラミック板 ビス留穴あけに使用
対象商品:
10087935

型番を調べ同じメーカーで同じ品物のはずなのに このドリルは柔らかくてすぐにダメになるそうで職人さんに怒られました。どうしてでしょうか?

2人が参考にしています