T型タップホルダーのレビュー

平均満足度 3.81 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
T型タップホルダー ライト精機
ライト精機
899 / 税込 989
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-03
用途:
タップ立て作業

M2とM3のタップ立て作業のためM1~M5用を購入。
タップ四角部の把持部分が二段になっており、M3は手前、M2は奥の段でしっかり掴めネジ切りも問題なくできた。
ハンドル部はがっちり固定されているためズレたりぐらつかないので作業しやすい。

2023-06-09
用途:
ビス穴作成
対象商品:
10249136

1mmから5mmと1つで幅広く使えるので助かります

2022-04-27
用途:
タップ加工
対象商品:
10249136

M2タップ加工問題なし。小径タップがつかめないともありましたがチャック2段階の奥のほうでギリつかめました。

有限会社カメラの平松 様2022-07-14
用途:
狭い場所でのタップ作業に
対象商品:
10249163

手持ちのものは小さいサイズのタップしか入らなかったので購入し無事に目的を達成できました。

清水技術研究所 様2021-08-11
用途:
樹脂製部品に、M3タップを立てる
対象商品:
10249136

M3タップを立てるのに丁度良い大きさで、作業がスムーズにできます。

2020-11-28
用途:
精密機械部品のネジ加工
対象商品:
10249136

精密機械部品の小径タップ加工に使用。特に問題も無く、満足している。

2018-12-26
用途:
アルミ母材へのタップ立て
対象商品:
10249136

M3以下のタップでは普通のタップハンドルでは大きすぎ、かといって小型のタップホルダーは、真面なものがほとんどありません。
ローレットは回しにくいので、この部分をスパナで回せるようにすればタップの保持力も確保でき使いやすくなるのですが、メーカーさん何とかしてください。
あと、タップハンドルのT字の部分を早回しできるよう8~10cmに延長すればもっと使いやすくなります。
微小のタップの場合、通常のタップハンドルとは異なる要求がありますので、倍の値段になっても買います。

2018-08-24
用途:
ねじ切りに
対象商品:
10249145

タップの固定がしやすく、タップを垂直に保持しやすい。タップ固定のローレットが手で締めるのは少し硬く感じましたが、内部スレッドに少しだけグリスを塗布するとかなり改善されました。使っているうちにもとよくなると思います。

1人が参考にしています
2018-04-04
用途:
ねじ穴加工
対象商品:
10249136

安価ですが,使用に際して支障はありません.ローレット加工してあるところの締め付け力が上がると良いと思います.他サイズ,他社も含め,手締めで,強く締め付けと取り外しのできるものを望みます.

2018-03-03
用途:
ラジコンのフレームのねじ切りに
対象商品:
10249136

小型で使いやすく満足です。
使用始めにホルダーナットの回転が渋いので 給油して何回か馴染ませて使ってます。

2016-10-04
用途:
ねじ切りに使うバイトの固定
対象商品:
10249136

4点チャックなので、バイトの固定に最適。下穴サイズが合っていれば、無理な力を入れることなく、小径のねじ切りができる。

1人が参考にしています
2021-04-09
用途:
精密機器の修理
対象商品:
10249136

チャックは、も、やはり安物を買ってしまうと銭失いジャンルに分類されるようです。
邪魔であるばかりか、時間も無駄にしそうです。
冒険しない方が良いと思いました。

2021-02-04
用途:
M3のタップ作業に
対象商品:
10249136

M1~M5用とあったが実際にはM3以上しかつかめなかった。M2用の横幅が狭いタイプをさがしていたので、購入したがM2.5もつかめず。M3専用になっています。

1人が参考にしています
有限会社アントワークス 様2020-12-05
用途:
M3以下の小径ネジタップ加工に使用。
対象商品:
10249136

パッケージと中身が違うのか、M3タップでも掴めず全く役に立たなかった。

1人が参考にしています
2012-08-21
用途:
ネジ穴修正
対象商品:
10249145

スクリュウタップ6mmの作業では、使い安かったです。細いタップの時は、便利だと思います

2019-06-30
用途:
DIY
対象商品:
10249136

金属加工の際にねじ切り用に購入しました。すぐに商品が届き使い勝手もよく購入して良かったです。

2018-06-08
用途:
アルミ板へのタップ立て用
対象商品:
10249145

品質がしっかりしていて使いやすい。価格もリーズナブルで良好

2017-11-16
用途:
鋼板、アルミ板のねじ切りに使用
対象商品:
10249136

非常に使い勝手が良いです。ハンドルが長すぎないのが良いです。
チャックの固定が出来ない方がいらっしゃいますが、おそらく使用方法を間違っていると思います。

2020-07-27
用途:
M2.5のタップ用
対象商品:
10249136

M2.5のタップを購入したが、手持ちのタップホルダーでは挟めないことが解って、急遽購入。案外細タップのホルダーが売っていないのですね。手持ちのものに比べて、本品は生産国が書いていないが、ローレットや割り切り部分の仕上げはかなり荒く、日本製ではないようである。細径のホールドは奥の精度の悪い段付き部分で挟むようになっており、ローレットをかなり締めないとしっかり止まらない。ローレットの上の部分にスパナが嵌るように平らな部分を作っておいて欲しい。奥の段で挟むと、タップ自身は宙に浮いたような感じで飛び出すが、何とか使える感じである。他のレビューにもあるように、細径用の精度の良いタップホルダーをどこか作って欲しいものだ。

1人が参考にしています
2020-05-19
用途:
玩具等々修理補修
対象商品:
10249136

専ら小さい穴加工が多く1㎜~3㎜タップに使用出来る製品が少ない、この商品でも大き過ぎるのですが小さいのが見つからず使用しています、もう一回り小さいのがあれば教えてください、