自由錐Wのレビュー
- 用途:
- スピーカーボックス開口
- 対象商品:
- 10252645
ドライバドリル DS18DBSLで使用。
素晴らしい切れ味です。
手で持って作業する場合、片刃よりこのような両刃の方が使いやすく感じました。
直径が大きくなると片刃では無理だと個人的に思いました。
- 用途:
- FRP
- 対象商品:
- 10252627
高かったけど、これを買っておけば、間違いなしですね!
大口径ならホールソーを買うより便利です!
ただドリルは 本体はパワーがないと使い物になりませんが。
- 用途:
- 杉板から円盤形の切り抜き
- 対象商品:
- 10252627
円盤形の板の製作にホルソーとこの自由鋸を検討して、値段で自由鋸にしました。木工用の替刃に交換して、回転数と垂直に注意すればホルソーと同じくらいきれいにカットできました。
また、径も自由に調整できるところがいいですね。
- 用途:
- 異形サイズの穴開
- 対象商品:
- 10252627
21mm合板に57.3Φの穴に
02546187 平行キャスターがうまく入りました。
手持ちのボール盤で横軸が長すぎたので切って使いました。
1枚刃より2枚刃は安定して作業が楽でした。
- 用途:
- ダウンライトの穴あけ、換気扇の穴あけ等
- 対象商品:
- 10252602
従来の六角ボルトではなく蝶ネジで径の変更が出来るので、手軽で良いです。
穴があいた瞬間に左右に暴れるので注意が必要です。
- 用途:
- 鋼材切
- 対象商品:
- 10252627
センタードリルを抜いて銅板のO型円盤を切ろうとしましたが、無理でした。
O型円盤切用の錐があるようなので、そちらを検討します。
1種類しかないようなので、種類を増やしていただけたらと思います。
- 用途:
- 木材等の穴開け
- 対象商品:
- 10252645
下記のレビューと同様に黒色の固定金具が結局2つとも壊れてしまいました。1つ目は買ってすぐに壊れたんですが、同じ古い物(白色)で代用してましたが、2つ目が壊れたのでお手上げになって、この部品だけでも売ってないのかなと思って調べてたら、皆さんも壊れているのが分かり投稿させてもらいました。材質改善と部品設定を至急してくださる様、お願いします。
この度は、大変申し訳ございませんでした。
メーカーに確認しましたところ、現在は部品の改良は行われているとのことです。今回破損しました部品につきましては改良部品の手配が可能です。
別途、ご連絡させて頂きます。
- 用途:
- おもに木材の穴あけ
- 対象商品:
- 10252602
購入後初めての使用で、コンパネに直径15cmの穴を開けたところ、2つ目の途中で、ネジとバーの間の円錐形の部品(黒色)が割れて飛んで行ってしまった。強く閉めた訳でもなく、穴あけ中に無理な力をかけた訳でもないので合点がいかない。同様のレビューがあるので、こういう商品なのだろうか?
この度は、大変申し訳ございませんでした。
不良品ですので、別途ご連絡をさせて頂きます。
- 用途:
- 窯業系サイディングボードの孔明け
- 対象商品:
- 10252627
購入してから2回目の孔明けの際に壊れた。孔明けの最中に、蝶ネジとバーの間にある固定するためのリング(写真では、白っぽく見えているモノだが、届いたものは黒いリングだった。)のようなものが二つとも割れ、固定が効かなくなり、窯業系サイディングの表面がズタズタになってしまった。
本当に腹立たしい。 「金返せっ!」って思った。
このたびは、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。