L形ドリル LPRO-10のレビュー
電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応作業しやすい90度アングルハンドルの取付位置は3箇所10mmチャック付
【用途】サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。
2023-01-14
- 用途:
- 狭い場所での穴開け加工
- 対象商品:
- 10247221
狭いスペースでドリルでの穴開け加工に重宝しました。作りもしっかりしていて、取っ手が3方向に付け替えられるので、ドリル刃を押し付ける力をそこそこかけられたので、
鉄板への穴加工もなんとかなり、助かりました。
1人が参考にしています
2019-11-05
- 用途:
- 車のサービスホール追加時の穴開けに
- 対象商品:
- 10247221
所有車の整備をしていて、穴をあけると整備の手間が1/4に減ると思いサービスホールを左右に開けました。隙間が狭くドリル本体が直に使えない部位でしたので、これを準備して臨みました。L形のアタッチメントが揺すられたりぶれたりすることなく、片方の大方はホールソーで開けることが出来ました。片方は初めからリューターを要しましたが、時間短縮にはなったと思います。取っ手が小さく抑えが弱い事、おまけに取っ手のプラの蓋が取れたことなどマイナス面もありましたが、L型のドリル本体を買うよりコストパフォーマンスは高かったと思います。
1人が参考にしています
2018-07-16
- 用途:
- 天井に近いフレームへの穴あけに使用。
- 対象商品:
- 10247221
電ドルが入らない場所でも難なく穴あけ加工ができ、便利。取っ手がもう少し太ければ安定使用できるので改善要望します。
1人が参考にしています
テイ シークェンス 様2017-05-02
- 用途:
- 機器内配線
- 対象商品:
- 10247221
組立済みの機器に後から配線する際、配線固定用のタップ穴を開けるのに使用しています。
今まで開けられなかった所に開けられるのでありがたいのですが
欲が出てきて更に短くならないかな、更に狭い所に入れられる様にならないかな・・・と思う様になります。
また元々 この手の商品では致し方ないのですが狭い所で使うのでどうしても力を掛けづらいのが気になる所ではあります。
とは言え 現状の技術では最大限の物だと思っております。
2014-08-24
- 用途:
- 家の内外の修理
- 対象商品:
- 10247221
届いた商品を見てとてもしっかりとした物であったので非常に良いと思った、私の持っているドリル本体と変わらない材質と丈夫さは他にないと思うほどです、使用中もガタツキもなく一体感があり非常に良い商品だと思います、L型を買うなら此れだよ。