ゴム太郎のレビュー

平均満足度 4.40 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ゴム太郎 Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)
4,898 / 税込 5,388
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。 【用途】大工、竹挽き
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大和産業株式会社 様2025-09-12
用途:
便利です。

小さくじゃまにならず、とても便利です。
まだ3回程しか使用していませんが、サッサと切れました。

2020-04-22
用途:
竹切作業、柿、栗枝の剪定
対象商品:
36786111

切り口をきれいに仕上げるうえでちょうど良い目立てです。
7年前に購入したゴムタローを持っています。ベルトへの取り付け部形状が変わってしまい、カチッという鞘のみの交換でなくベルト取付部をベルトから抜く必要があります。古い型とも会うようにしていただけたらよかった。
(今は鋸を古い鞘に入れ交換使用しています。(新しい鞘は使用しない側ののこぎり保存用になっています。)

2018-04-02
用途:
伐採、剪定作業時
対象商品:
36786224

とにかく切れ味が今迄購入品ではベスト。本品、近所ホームセンターで価格厭わず切れ味一番は?と聞き推奨されるも高価ゆえ断念。モノタロウが安価、注文。薮伐採作業時、何かに引っ掛って何度となく鋸紛失したが、鞘のロックがしっかりしていて安心。鞘の写真も載せるべきです。

2018-02-19
用途:
枝切り
対象商品:
36786111

何年も前からずっと使っています。力が入りやすい形なので気に入ってます
サックだけの別売りはないのですか?

2017-05-11
用途:
庭の大きくなった樹木を処分するために根を切って根っこを掘り出しました。
対象商品:
36786145

非常によく切れて、これがなかったら大きな木の根っこは取れませんでしたが、何とか何本もの太い根っこを切り、やっと大きな根っこが抜けました。非常によく切れて本当に助かりました。

2017-01-30
用途:
植木組
対象商品:
36786145

切れ味が良く長持ちするので、違うサイズを購入しました。
今回は持ち手が差し込み式に改造されて、2か所穴が開いていて
少し違和感がありました。使用には問題ありませんが

1人が参考にしています
2017-01-21
用途:
冬山登山、イグルーを作る際の積雪の切り出し、雑木の切り出し
対象商品:
10253966

さや付で、グリップもしっかりしており、雑木、固い、雪庇の切断も楽々。さやにベルト通しがあり、ザックのサイドにくくりつけるのも容易、歯が折れたときの、替え刃があるのも安心

2013-12-11
用途:
樹木の剪定
対象商品:
36786145

長さがちょうどいい

2016-11-06
用途:
竹林の手入れ、伐採等
対象商品:
36786136

よく切れる!真竹(7~8cm)を切ってみたところ、わずか3回引いただけで切断出来た。
今までもよく切れる鋸を使っていたつもりだったが、こいつは次元が違う。
作業が楽で、そんなに力を入れなくてもすむのが嬉しい。

2013-09-20
用途:
山の斜面で作業路切り開くのに小枝雑草を切るために使用しています。
対象商品:
36786145

製品の改良改善はメーカーの責務ですが、「鞘」が、初期の製品がら全く違った物に成っていました。
重く、使いにくい製品に仕上がっています。
初期の製品の再販を望みます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。