カプラーのレビュー
- 用途:
- バイクのLED配線に
いやー、これいいですよ。LED関連は0.2sqの配線が多いので、できればなるべく小型の2極カプラーが欲しいな、と思ってたんですよ。そしたら、これに巡り合って、価格も安い。カシメが難しい超小型ピンも1本予備が付いてますし。LED関連はこのカプラーで統一します。また、たくさん買うと思います。ちなみに、こちらは防水ではありませんが、防水タイプの2極カプラーも2個入り1セットでエーモンから出ています。こちらも非常に良いです。用途で使い分けます。
- 用途:
- バイクのメンテナンスに
- 対象商品:
- 10260451
ハーレーのカスタムパーツ取り換え時に使いました。
ハーレーの純正は専用カプラーで入手が難しいので
今回の小型のカプラーを選択しました。
とても安価で助かりました
- 用途:
- バイク、車の電装品取付
- 対象商品:
- 10260442
DIYでバイクや車に電装品を取付する時の配線処理に使用しています。
電流が2A程度までであれば十分使えて、小型で安価なので重宝しています。
使用する場所によっては防水コネクターが良い場合もあり、モノタロウブランドでも出しているようですので、今度はそちらも購入してみたいと思います。
- 用途:
- 0.2sqのカプラー作成に
- 対象商品:
- 10260442
エーモンの0.2sqの配線のカプラー化の為に購入しました。
専用工具(細線用)を購入して、カシメるのですが一寸の力加減であっさり端子をダメにしてしまいました。
片側3個なんて気前がいいと思っていたのは最初だけ、1個折ってからはとても慎重に作業しました。
予備セットは買っていましたが、何とか使わずに済んで良かったです。
- 用途:
- シートベンチレーション制御スイッチに
- 対象商品:
- 10260451
シートベンチレーションの風量制御のための可変抵抗器と制御基板の接続に使用。製品の通り狭小カ所での実装に優れており、なおかつカプラー内でのターミナルのぐらつきもないので接続も確実。エーモン製品なので足りない時、直ぐに必要な際にもその辺の量販店で手に入るので重宝しています。
- 用途:
- ラジコン
- 対象商品:
- 10260442
趣味の世界ですが、タミヤのタムテックギア、京商のミニインファーノといった、ミニラジコンカーのバッテリーのコネクターがこれです。1/10の普通のラジコンカーの充電器で充電できるように、タミヤの7.2Vコネクターとつないで、変換アダプターを自作しています。
専用品は高いし、ミニラジコンカー用のアダプターが入手しづらくなったので汎用品で作れるのは有り難いです。
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 10260451
狭い場所の配線用という狙いで、細線用と書いてあったのを承知で購入し使おうとしたが、やはりバイクの配線に使用は無理でした。素直に110端子のカプラーを買い直しました。この手の細線は模型とかの用途に限られますね。
- 用途:
- ドアポケットのカップホルダーにLED取り付け時、ドアトリムを脱着可能にするため
- 対象商品:
- 10260442
細線用ですので、専用の電工ペンチを使っても失敗することがありかねないので、1セット分のスペアがあるのはとてもありがたいです。
ただ、カプラーがちょっと強めに引っ張っただけで外れるのは、配線を保護するためなのかな?