- 用途:
- ブロック塀への防犯カメラポールの取り付けに使用
問題なく使用できることができました。
有難うございました。
- 用途:
- コンクリート擁壁へのパイプ固定
- 対象商品:
- 10264213
コンクリート擁壁に敷設されたPVCパイプの固定サドル(PVC)が経年劣化したので、リプレースに使用。ステンレス製コンクリートネジを使用した樹脂アンカープラグと併用して、耐候性を確保。
抜きバリなども無く扱いやすい。
- 用途:
- 配管固定
- 対象商品:
- 10264186
呼び径と適合管寸法(Φmm)両方に記号「A」が割り当てられているため、サイズを間違えて購入してしまいました。こちらの不注意ですが、もう少し分かりやすくしていただけると助かります。商品自体に問題はありません。
- 用途:
- 単管パイプに木材の固定に使用
- 対象商品:
- 10264204
単管パイプのサドルがなかなか見つからなく探していました。
クランプは使いたくなかったので見つかって良かったです。木材の固定に使用しました。
- 用途:
- 単管パイプの固定
- 対象商品:
- 10264204
素人なもので単管パイプの固定方法が分かりませんでした。ネットでこの商品を見て購入し使いましたが固定後の見栄えもまずますです。
- 用途:
- 当社独自の熱伝導パイプの固定
- 対象商品:
- 10264152
フェライト系ステンレスとはいえ、この値段でステンサドルバンドが手に入るのはありがたいです。難を言えば1個づつ丁寧にビニール袋に包装されていること。使う数が多いので袋から取り出す作業が大変です。はがれにくいラベルを張ってあるのよりはマシですが、改善をお願いしたいところです。
- 用途:
- 工作
呼び径16で注文したのに22Φが来ました。
ラベルは間違っていなかったのでラベルの貼り間違えだと思います。
開封してしまったため諦めますが、再発しないことを祈ります。
- 用途:
- 単管パイプに垂木を固定する
- 対象商品:
- 10264204
品物はとても良いです 軽くて垂木クランプより使いやすいです ただ、個別にビニール包装されているので、現場で使うときにいちいちの取り出すが面倒でした
- 用途:
- 呼び径A40を使って木材を単管に留める
- 対象商品:
- 10264204
単管に木材を留めるのに角材用クランプを用いるのが大袈裟な場合、これで対処できます。値段は他社より安いですが、鉄製だと半額なので、ステンとどちらを使うか迷うところです。今回は雨ざらしの屋外なのでステンにしました。
- 用途:
- パイプの固定
- 対象商品:
- 10264161
直径Aと書いてあったので、呼径(A)16を直径16mmと思い注文しました
届いたのは直径23mmで使えませんでした。
よく見ると、ページの説明に隣にもAの文字が、こちらが直径でした。
表記が紛らわしい。サドルで一番欲しい情報は直径のみ。