シャフトカラー標準タイプのレビュー

平均満足度 4.77 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)
129 / 税込 142
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-07
用途:
木工旋盤でのシャフト位置固定

リピートし、二個購入。
しっかりと軸を固定していくれるので助かります。
作りもしっかりしていて重厚です。

2025-02-03
用途:
木工ドリルの深さ止め

期待通りで満足しています。素早い納品にも感謝です。

2023-04-11
用途:
軸の留め
対象商品:
10295117

軸を止めるネジが2つなので。がっちり留めることができました

1人が参考にしています
RCパーツイトウ 様2021-11-13
用途:
ラジコン戦車の駆動系
対象商品:
10295013

一般的なラジコン用と称するシャフトカラーはアルミ製が主流ですが、強くホローセットスクリューを締めるとネジ山がなめてしまうことも多いので、力加減が微妙です。
しかし本品はスチール製で強度も高く仕上げも丁寧で実によい品です。
欲を言えば10個入で単価を下げたお買い得品が欲しいですね。

1人が参考にしています
2019-08-14
用途:
機械作成
対象商品:
10295241

DIYで作業工具を作成時に使用。問題なく使えています。

2018-12-12
用途:
バイクの消音バッフルとして
対象商品:
10295336

バイクの消音バッフルとして使用しました。たいへん良い品です。

1人が参考にしています
2018-11-12
用途:
機械製作
対象商品:
10295126

国内メーカー製なので加工精度も良く安心して使用できました。

2018-11-06
用途:
治具の作成
対象商品:
10295302

精度がよくバリもきれいに処理されていて、大満足です。
素晴らしい会社ですね。
今後も重宝します。

2018-05-10
用途:
固定
対象商品:
10295083

セットカラーが二つありしっかり固定出来て便利だとです。

東洋化学設備工業株式会社 様2018-03-27
用途:
シャフト固定
対象商品:
10295582

メーカー品が、納短で入荷るすので、助かっています。

小酒井設計 様2017-06-16
用途:
回転軸の取付
対象商品:
10295607

嵌めあいもしっくりと良い感じで取り付けられました。敢えて言うならベアリングの内輪に合わせた面取りをして欲しいです。追加工しました。

2017-04-08
用途:
キャリアのシャフト固定
対象商品:
10295275

精度も出ていて、シャフトに対する固定も安定してます。画像と少し形状が違いましたが、機能的には同じですので問題なく使用出来ています。

合同会社エープラスエイ 様2024-02-09
用途:
モータ軸とアーム部品の取付用に利用
対象商品:
10295047

より高さが高いタイプ(現行5mm) 高さ8mmのものがあるとありがたいのですが

2016-11-27
用途:
工作機械の試作
対象商品:
10295117

内径6と8を、それぞれ10個程度購入したのですが1個ずつ包装されていました。丁寧ですね。

2021-05-02
用途:
ドリルのキリに
対象商品:
10295047

ドリルのキリにつけて深さ調整しようとしたが、用途に合わずうまく付けられなかった。製品のせいではない。

2018-04-25
用途:
軸受の止め具として
対象商品:
10295047

安く、止めネジまで付いています。
強度・精度ともに問題はありません。

2018-01-29
用途:
工業高校の課題作品用部品。
対象商品:
10295284

小ロット対応と種類が豊富なことから、購入しました。

2015-09-26
用途:
バイクのステムインナーレースの打ち込みに
対象商品:
10295546

通常の使い方とは違いますが、ステムのレース打ち込みになかなか良い工具が見つからず色々トライアンドエラーを繰り返し最終的にこちらとタガネで打ち込みすることが出来ました。精度もよく素材も丈夫で打ち込み後の抜き取りも角が落としてある部分のおかげでたたきやすく簡単に抜けたので今度違うステムで作業する時もこちらを購入しようと思います。

1人が参考にしています
2015-09-12
用途:
ユンボバケットの加工
対象商品:
10295652

これまで材質S45Cを加工していたが硬い為、今回材質を変えてみたが加工しやすく製品も寸分の狂いもなく大変良い商品です。次回からもこれで決まりです。

2019-10-29
用途:
ドリルのストッパーに
対象商品:
10295117

内径φ10.5mmを探していましたが、ありませんでした。
φ10を購入して、ドリルでφ10.5に開け直しました。
材質がSS400なので開け直し可能。ドリルの刃先も傷みませんでした。
高さ(寸法B)が5mmなので、切りくずも詰まらず、捌けがよいです。
もちろん押しネジも問題なく締められます。
これからは、半端な寸法のドリルストッパーはこの製品を活用しようと思います。