9.5sqボルトツイスターのレビュー
- 用途:
- 折れたボルトの抜き取り
- 対象商品:
- 10315514
食いつきが弱いです。もっと、とくに先端が食いつく加工をして欲しいですね。
TIG溶接でボルトに丸棒を溶接してパイレンで回して外した方がこの工具を使うより早く外せました。
- 用途:
- 折れたボルトの取出し
- 対象商品:
- 10315532
下穴 ~6.5mmと有りましたが、6.5mmでは大きすぎ一部当たるだけで
すぐ舐めてしまいました、この商品用に下穴をテ-パ-状に開けられる
ドリル刃を作ってもらいたい。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- バイクエンジンの折れ込みスタッドボルトの撤去
- 対象商品:
- 10315523
・足が短いので折れそうな不安が無く作業できる。
・差し込みが9.5sqなのでタップハンドルの様に作業中に増し締めする手間がかからない。
・破損防止の意もあると思われるが左ネジの引っ掛かりは浅めで回らないネジは回らないので確実ではない。
- 用途:
- バイクのボルト
- 対象商品:
- 10315505
M5のボルトにきっちり下穴を開けて、たった一回で折れた!!適合ボルト、下穴も指定どおりで使い方は間違っていない!!当然折れた部分は中に残り余計な時間を使った!!M6用も一緒に買ったけど、怖くて使えない!!
製品自体が折れたということでございましたら、壊れた製品を確認させていただきますので、お問い合わせ窓口までご連絡いただけましたら幸いでございます。
- 用途:
- ねじ山の舐めたボルトを外すとき
- 対象商品:
- 10315575
ヤマハバイクのディスクローターのボルトが舐めるのは知られた事ですが
私のバイクも例外ではなく、ボルトを焼いてから試したが舐めてしまいました
ボルト6本のうちレンチで外れたのは1本だけ
ドリルで下穴を開けボルトツイスターで試すと、簡単に外れました
でもコーケンのボルトツイスター以外は使わない方が無難です
安いツイスターでは、ツイスター自体が折れ込んでどうしようもなくなることがあります
このコーケンのボルトツイスターは製品が非常に頑丈にできており
どんなに固着しているボルトでも外せますよ、お勧めできる製品です(⌒0⌒)b
- 用途:
- ディスクプレートのボルト
- 対象商品:
- 10315575
他の柔な品物を買うなら、これにしておく方が無難です
安い物は折れてしまいどうしようもなくなりますが
この商品は断然お薦めできる品です
- 用途:
- レーシングカート
- 対象商品:
- 10315514
初回の使用にて一発でドリル部分がネジ切れました(折れました)。
穴を開けて短めのエクステンションとTハンドルで使用しました。
使用方法に無理はなかったと思うのですが…。
このたびは、大変申し訳ございませんでした。ご購入いただいた商品につきまして何かございましたら、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。