両口フレアーナットレンチのレビュー

平均満足度 4.08 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
959 / 税込 1,055
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。 【用途】パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
36件中 21~36件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-10-14
用途:
空調工事に使用します。
対象商品:
10384096

価格も安いし送料も3000円買えば無料です。合わせ買に最適です。

2015-02-02
用途:
ルームエアコンの取付作業。配管接続作業に使用します。
対象商品:
10384096

もう少し高い価格設定(2000円~3000円)でもいいので、仕様をアップして欲しいです。
具体的には、片面がほぼ「のっぺらぼう」なので、ロゴマークなり、鋼材名なり、拘って欲しいところです。
また、フレアの6角をバーに対して、直角に入れるのではなく、スナップオンやマックのように、15度程度ずらしてやると、使い勝手の応用が効きます。
あと、角度がややきついです。10度から15度程度が私の理想です。実物は、20度くらいの角度がありました。
KTCやTONEでは、この長さのフレアナットレンチは製作していないだけに残念な部分です。非常に惜しいです。
あえて辛口な評価とさせていただきましたが、物としては悪くないです。

4人が参考にしています
2018-07-16
用途:
ブレーキキャリパーのエア抜きに。
対象商品:
10384071

ブレーキキャリパーのエア抜き用に購入しましたが、ブリーダーとレンチ間のガタが多く、熱が入って固く締まっているブリーダーだと角を舐めてしまいそうです。仕方が無いので他社のレンチを再購入しました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2015-02-03
用途:
ルームエアコンの配管接続など。
対象商品:
10384096

角度がややきついです。10度~15度程度が理想ですが・・・
値段はもう少し高めでもいいので、拘ったものを期待します。
6角のフレアをバーに対して直角にするよりも、15度ずらした配置にすると、はめかえた時に、
送り角を確保できる可能性が出来ます。
この長さのフレアナットレンチは、国産ではKTCもTONEもつくっていないので、非常に惜しいです。
今後の改良に期待します。

3人が参考にしています
岩沢自動車 様2014-05-02
用途:
ブレーキ配管などの脱着
対象商品:
10384071

当然ですが問題なく使用可能です、プロユースでの使用も問題なし。
あまり頻繁に外す部分ではない所を外す工具の為、信頼出来る品が必要ですが
まったく問題なく使用できます。

2014-02-11
用途:
バイク、自動車、機械類、作業重機のメンテナンス。
対象商品:
10384044

良い仕事をするためには、「道具」は、良いものを使わないといけません。安心して作業をすることができました。今回については改善点等は、ございません。

2015-07-09
用途:
クラッチマスターOH
対象商品:
10384062

固着していたのか、1回目の使用で10mmの方が壊れました。
力をかける作業だと耐えれないようです

1人が参考にしています
2015-04-02
用途:
自動車整備
対象商品:
10384062

グッド

スタジオK 様2013-10-29
用途:
ラリー車両のブレーキパイプ製作および加工
対象商品:
10384062

フイット感も良く操作性も良い感じです。

APCOAT CRAFT NAGOYA 様2013-10-06
用途:
ブレーキホース交換
対象商品:
10384044

値段のわりに間に合う商品です ブレーキパイプを曲げないために必要

2015-10-10
用途:
ブレーキのフレアナットの緩め、締め付け。
対象商品:
10384062

1年半程前に買い置きし 今回初めて使用するも、ブレーキパイプ フレアナットを10mmスパナを使用し緩める際 いとも簡単に顎の部分が破損した。
「安かろう 悪かろう」では困る。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2014-10-14
用途:
パワステオイルパイプ交換
対象商品:
10384087

特別硬いわけでもなかったですが2回目の仕様で割れてしまいました。

1人が参考にしています
2014-03-31
用途:
趣味
対象商品:
10384062

普通に使えます。金額的にも問題ないと思われます。

2011-10-25
用途:
ブレーキ周り
対象商品:
10384044

長さ的にちょうどよく力も掛けやすい。価格的にも手頃。

2013-11-23
用途:
自動車のブレーキメンテナンス
対象商品:
10384044

普通に使えます。ふつうです。

2013-12-17
用途:
車のブレーキフルード交換
対象商品:
10384062

可もなく不可もなく、普通に使えたレンチです。