SN 片口スパナ 普通級のレビュー

平均満足度 4.50 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
419 / 税込 461
【用途】ナット等の締付け取外しに
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途:
重機のアタッチメントのホース交換で
対象商品:
10384945

とても使いやすく品物も直ぐに届き大変助かりました
またよろしくお願いします

2024-12-03
用途:
メンテナンス

安定の旭金属工業。
昔から使っており70サイズまで全て旭金属工業で揃えてます。

1人が参考にしています
2024-03-21
用途:
バイクのメインテナンスに購入。
対象商品:
75262941

握り易くて手に馴染みます。チカラも母材に伝わるので使い易いです。

2020-12-02
用途:
ロードレーサ(自転車)のヘッド調整
対象商品:
75262941

ロードレーサーのヘッド調整に使用しています.
32mmの専用板スパナと組み合わせて,袋ナット回し工具としています.
クロモリ鋼フレームのヘッド小物は,1インチ・スレッドタイプ.
32mm幅の片口スパナで共締めして調整・固定します.
4mm厚の専用板スパナでワンを押さえて, 何がしかのスパナで袋ナットを回すのですが,
板スパナは薄いために,締め付け中に外れるおそれがありますし,
300mmモンキーでは,口幅が安定しないために袋ナットを舐める事故が起きがち.
アルミ軽合金のヘッドセットでは,致命的なダメージを与えることがあります.
上記の不具合に対して,この 「SN 片口スパナ 普通級」 は...
顎の厚みが10mmあり,板スパナのように作業中に袋ナットから外れる危険は殆どありません.
単一寸法品なので,モンキースパナのうに二面幅が変化する心配がありません.
格安品なので,しまった! と後悔する前に工具箱に用意することをお勧めします.
最後に,個人的な改善要望です.
ハンドルの終端に,丸穴が欲しいを思います.
工具の保管や取扱時の落下事故防止に役立ちます.

2人が参考にしています
勝 産業 様2020-05-20
用途:
ナット締め付け
対象商品:
75262941

普通に使えて何の問題も無いです。
強い負荷を掛けても変形しないです。

2020-07-09
用途:
締め付け工具
対象商品:
10384884

以前はモノタロウ印の商品が格安で買えたのですが、取り扱わなくなったのでこちらを買いました。しょっちゅう使うものではないですが、あると便利です。もう少し安くてもいいかなと思いますが、・・

2020-02-28
用途:
柱脚のボルト締め
対象商品:
10384945

値段の割にはしっかりして使用には、何の問題もありませんでした。
サイズ違いも買いたいです。

2020-01-21
用途:
ナットを緩めるのに、固い時、円筒の棒を継ぎ足しても回しても、しっかりと回せる。
対象商品:
75262957

狭いところでは使いにくい。もう少し回す方が短くてもよい。

岩月鍍金工業株式會社 様2019-03-01
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
10384832

塗装が滑りやすく、度々手から落としてしまいました。滑り止めが必要と思います。

2018-10-16
用途:
フェラーリBBのオイルタンクホースコネクトの緩めるに。
対象商品:
10384954

フェラーリBBのドライサンプオイルタンク「下部の」とエンジン間のオイルホースの脱着(コネクト;繋ぎ部)に使用。一発で、ゆるみました。

1人が参考にしています
2018-11-12
用途:
バイクのステムナット締め付けに使用しています。
対象商品:
75262932

ヘッドの大きさが大きかったためそのままでは使用出来ませんでした。
強度面で不安はありますが、ワークスペースに合うようにヘッドを削り使用しています。

2018-01-11
用途:
BMW R100ステムに
対象商品:
75262957

R100のステムナット着脱に使用。純正品として販売されてる物は短くてトルクをかけるのが難しいが、この長さがあると締め付けやすい。

2017-11-08
用途:
配管接続部のナット回し
対象商品:
75262957

配管メンテナンスで主に使用しております。
長さも丁度良いサイズで使い心地抜群です。
価格の安さにも魅力、この普通級の材質で十分役立ってます。

2017-07-03
用途:
自動車のメンテナンス時
対象商品:
75262923

使用感はいいですね、ガタもでないので、結構力をかけても大丈夫だと思います。重宝しています。

2021-05-13
用途:
金型の製作時のあやゆる場面で使用
対象商品:
10384875

計測したら0.5ミリくらい大きいのでなめ易い
せめて0.2ミリくらいにしてもらわないと

1人が参考にしています
cozycycle 様2017-03-24
用途:
自転車やバイクの整備
対象商品:
75262941

自転車やスクーターのステアリングヘッド用に購入しました。
スクーターは車種によっては、スペース的に工具が入らないので、
(安く購入出来る)工具は加工するのに覚悟(笑)が要らないので助かります。
特に精度が高くは無いですが、価格的に満足です。

2016-02-23
用途:
油圧ホース脱着
対象商品:
10384963

以前はモンキーを使用していたが、場所によっては厚みによっては緩める事が出来なかったが、単体のスパナで容易に緩める事ができた。モンキーは幅広く万能だが、幅やつ厚みに制限がかかる場所では使えないのでスパナで対応が良いだろう。パイプも掛けれるのでトルクをかけて楽に作業できる。

株式会社山本重量 様2016-02-25
用途:
ボルト締め付け
対象商品:
10384945

ハンマーで叩いても問題なく使えた

2015-10-27
用途:
ボルト、ナットの締め付け

イギリスインチのボルト、ナット用に削って使いました。硬さが程よく且つ安価で好都合です。

2015-01-15
用途:
ナット厚以下の空間での固定
対象商品:
10384814

市販品の多くは経済性、汎用性の為、サイズ違いの両口スパナですが、作業中に落としてしまった場合、その都度サイズ確認をしなければならず、いつも煩わしく思っています。その点片口は拾い上げるときに、どちら側を持つかがはっきりしているので、ストレスと無駄を少なくすることができ、とても気に入りました。