深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間のレビュー

平均満足度 4.80 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
299 / 税込 329
ラジアル内部すきまC3
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-30
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
10412884

メーカーは熱が加わる部分のベアリングはC3隙間を使用しているのでC3隙間のベアリングがこの値段で手に入るのは嬉しいです。

2024-08-30
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
10412936

このサイズのベアリングは、店頭在庫がない場合が多いのでネットで注文する事が多いです。朝一注文で翌日に届く為、急ぎの場合は助かります。

2023-07-24
用途:
コンプレッサーのモーターメンテナンス
対象商品:
10412902

指定品番のため本品を購入しました、今後使って耐久性がどの程度あるか様子見します

メンテナンス ファクトリー HooK 様2023-05-27
用途:
ホイールベアリングに
対象商品:
10412911

オートバイのホイールベアリングに使用しております。
シールをキッチリと使うので抵抗の少ないこのベアリングでフリクションが少なくなります。

2024-02-22
用途:
モーター用交換のため
対象商品:
10412884

別に問題なしです、以前にも使いましたが充分に使えています。

菱沼商会 様2023-06-22
用途:
オートバイ修理
対象商品:
10412893

いつも使用していますが、全く問題のない商品ですね。

SES 篠原エンジニアリングサービス 様2023-02-10
用途:
送風機等のモータベアリング交換
対象商品:
10412884

毎回お世話になってるベアリングです。
信頼出来る商品です。

2021-08-11
用途:
オートバイの整備
対象商品:
10412875

オートバイのホイルなどに使われているベアリングは、ほぼC3隙間が必要なんですが、これが案外あまり売られていないです。ベアリング屋さんでもサイズによっては取り寄せということが多かったので、助かります。欲を言えば、少し特殊サイズになると、C3隙間だけないということがあるので、この辺があればもっと助かります。

2021-10-29
用途:
NAロードスターのメンテナンス
対象商品:
10412884

NAロードスターのパイロットベアリングとして使用しました。純正部品と同じものですが、これならかなり安価です。

タカダ工業 様2022-01-25
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
10412902

大手メーカーの商品なので、安心して使用出来ました。

2019-01-19
用途:
モーター・ポンプのベアリング交換
対象商品:
10412963

特に問題なく,商品に関しては満足しております。又,商品の発送も
早く,安心して使用させて頂いております。
軸受ケースの摩耗,又,クリープ現象防止用に外輪にゴムの入った
6206ZZC3AC,他もあれば助かります。

2018-09-17
用途:
バイクのベアリング
対象商品:
10412884

問題なく使用してます!
純正品より安く入手できるのでありがたいです!

2015-04-13
用途:
バイクのホイールベアリングとして
対象商品:
10412893

純正部品は高いので、品番さえ判ればこれでOK!

2014-12-08
用途:
サーボモーター用
対象商品:
10412884

製品はNTN made in japanで 今までに沢山使用しましたが全く問題なし

2015-06-01
用途:
モーター等
対象商品:
10412936

メーカー品 確実です。

2014-11-24
用途:
モーター
対象商品:
10412902

ベアリングを交換したら、音も静かに回転しました。品質、価格、注文から到着の早さに満足しました。

2014-10-27
用途:
モーターベアリング
対象商品:
10412902

速くて安くて確実で良いですね!

2014-07-04
用途:
バイクのクランクベアリングに使用します。
対象商品:
10412927

ベアリングはやっぱり国産のNTNに限りますね。

2012-11-07
用途:
バイク
対象商品:
10412893

やっぱりベアリングはNTNに限る。作りが良いです。

2012-09-06
用途:
オートバイのハブに使用。
対象商品:
10412911

さすがC3です。安心できる製品・品質です。