デジラチェ 専用樹脂ケース付のレビュー

平均満足度 4.33 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジラチェ 専用樹脂ケース付 KTC
新型デジラチェではパワーセンサ搭載固定グリップを採用。作業姿勢や習熟度にかかわらず、より精度の高い測定が可能になりました。また、測定モードや表示モードのカスタマイズなど幅広いシーンに対応する新機能を追加。さらに大きく見やすくなったLEDランプなど、細部にわたり使いやすさを追及しました。設定や操作はシンプル。スイッチオンで測定モードを設定し、通常のラチェットハンドルと同様の操作で測定を実行。使用機能や動作状態を選択することで、デジラチェを自分仕様にカスタマイズ。作業内容に応じて設定を変更することで、使い勝手がさらにアップします。右ねじ、左ねじの測定が可能。測定精度は右ねじ、左ねじ±3%以内により、ISO基準(±4%)をクリア(GEK030-R2とGEK030-C3については右ねじ、左ねじ±4%以内)。校正及び校正修理が可能。プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れないユニオン機構採用。「一体式クロウ」「36枚ギア」の快適な操作性をそのままに、トルク測定機能を融合。設定トルク数はプレセットモード時5件、合否判定モード時1件。約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れるオートオフ機能付。 【用途】産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業から、建築・土木・エンジニアリング、またビルメンテナンス、各種メンテナンスなどあらゆるトルク管理シーンにお使いいただけます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-20
用途:
エンジン内の組付け作業
対象商品:
35151751

デジタル管理で悪くは無いのですが、付属の電池がすぐ切れてしまうのがイマイチです。それと、電池交換の蓋が+ネジなので六角にしてくれるとありがたいです。

和ファクトリー 様2021-03-12
用途:
プラグのトルク管理に使用します。
対象商品:
35151767

使うまでは不安だったのですが
今の所何不便なく使用しています。
狭いスペースには不安があり、ヘッド部が少しだけ角度調整できるなら
なおいいと思います。

1人が参考にしています
2020-08-25
用途:
配管接手の締め付けトルク管理
対象商品:
35151776

トルク管理の写真を撮るのに使用しています。
実際に計測したトルクが液晶に表示され、写真写りも良いので私は気に入っています。
先の投稿者のようにデジタル表示を必要としない方は、アナログの安いトルクレンチがありますので、そちらの使用をお勧めいたします。

2019-06-23
用途:
機械整備・メンテナンス
対象商品:
35151785

数字見やすく、グリップも握りやすく使いやすい。目標トルクプリセットも出来るので連続作業に便利です。

2019-02-11
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
10441611

今まで手トルクでしたが流石に怖いので、以前から欲しかったktcのデジラチェ
いい感じです。機械式だと場所変わると設定し直しですがこれは5種メモリー出来ます。

1人が参考にしています
2019-04-15
用途:
車やバイクの整備

写真で観るよりも作りがチープ。
液晶周りのケースにガタつきがあり、落としたらバラバラになりそう。
トルクの測定単位が小数点以下二位まで表示されるが、こんなに細かくいるのだろうか。
例えば15Nmで締めたくても、ブザーがなった瞬間に15.20Nmとか出る。
なんか締めすぎた感じがして、精神衛生上良くない。
だったら、最小単位を0.5Nmとかに割り切ってくれた方が、測定器としての信頼は得られる気がする。
高い買い物だからなかなか買い替えできないが、買い替えの際にはもう選ばないな。
このトルクレンチのご機嫌をとるには、ネジを一周回すのに30秒はかけるくらいのゆーっくり慎重さが必要です。

6人が参考にしています
2016-04-18
用途:
バイク部品の組バラし
対象商品:
35151751

安心のKTCと言う事が一番ですが、大きさ、持ちやすさ、管理できるトルク幅がバイク部品の組バラしには最高です。

2人が参考にしています
2015-07-13
用途:
バイクの修理点検
対象商品:
10441611

前からほしかったがようやく手に入りとても喜んでいます。メモリー機能が5つありとても便利です。また、バイクのトルク管理にはちょうど良いトルクりの数値で、手にも馴染んでとても使いやすいです。日本製なので、品質も良く、高級感があるのが気に入ってます。ただ、まだすっかり慣れていないので握りでの力の入れ方がもう少し慣れが必要と思います。一生大切に使えるものです。

1人が参考にしています
2013-09-26
用途:
締め付け確認
対象商品:
35151751

作業しやすく使い方もシンプル