コネクター 配線タップ用のレビュー

平均満足度4.52(405件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コネクター 配線タップ用 モノタロウ

被覆をむかずに簡単に電源が取れます。【用途】配線の分岐に

405件中 301~320件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 10442844
2011-05-31
用途: 配線等、割込ませる場合に非常に便利ですよ!!
main source motoring 様

ホームセンター等で販売されているタイプの物と何ら変わりは無く価格、数量、はビックリですね!!!
1SET有ると凄く便利です。次回も購入しようと考えております。

対象商品 : 10442844
2011-10-14
用途: 電装関係
自動車・二輪車・自転車関連業

エー○ンとか買う事考えたら、安いし今の所は問題はないですね。

対象商品 : 10442844
2013-01-16
用途: 配線同士の結合。

ふつう。

対象商品 : 10442844
2012-03-16
用途: ワイヤーハーネスの結線
有限会社安谷 様

安い。

対象商品 : 10442844
2012-03-05
用途: オーディオ取り付けの時

安くていいです

対象商品 : 10442844
2012-02-17
用途: コンポの取り付け等
自動車・二輪車・自転車関連業

まあ普通に売っている物と同じレベルなので、これと言って書くこともありません。

対象商品 : 10442844
2011-12-24
用途: 配線コードの接続等
釜本自動車整備工場 様

未だ、使用してませんが、充分使用出来ると思います。
使用後に再度、感想を書きます。

対象商品 : 10442844
2011-09-27
用途: 車の自動車配線

簡単に分岐できてよかったです。

対象商品 : 10442844
2011-03-28
用途: 車の各種配線関係

締め込み時にカチッという確実感がいまひとつな気がします。
細い線の場合にたまに接触不良がありますが値段的に考えれば使えない程ではありません。

対象商品 : 10442844
2014-11-15
用途: カーナビ等の配線取り出し

接触不良を頻繁に起こします。 安いですが 二度と買いません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 10442844
2013-10-04
用途: カーオーディオ取付時
自動車・二輪車・自転車関連業

かしめても線をかんでいない時があったので確認して使っている。
クオリティは低いが安い。安いのでこういうもんだと割り切って使えばよい。

2人が参考にしています
対象商品 : 10442844
2011-02-08
用途: 車両配線

安い!今まで色々使ったがこの値段は他の追随を許さない。数を使うものなので助かる

対象商品 : 10442844
2014-11-23
用途: ETCの配線等

安かろう悪かろうの典型です
接触不良を 頻繁に起こします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 10442853
2013-07-21
用途: バイクの配線

0.75~1.25位の 配線での使用が多い為 青タップを 買いましたが 半年ほどで 接触不良を 起こし通電 出来なくなりました。 0.75の接続際は 赤タップの方が 良いのかと思います。

対象商品 : 10442844
2011-09-18
用途: 車や弱電でのより線の接続

数回購入しているが、この商品は本当に安く品質もよくカーショップはボッタクリでは無いかと思うほどです。実際カーショップやホームセンターと比べると10分の1で買えるのでありがたいです。モノタロウありがとうと言いたい一品です

対象商品 : 10442844
2011-01-28
用途: 配線の追加
株式会社ART CRAFT 様

市販の高価なものと比べてもなんら遜色無しで、安心して使えそうです。

対象商品 : 10442844
2013-06-06
用途: 電装系カー用品の取付け

全く問題ありません。実物はもっと違う赤茶色で出来ていて怪しい感じですが使い勝手は、エーモン工業のものと同じです。この値段でまとめ買い出来るのはとても助かります。

対象商品 : 10442853
2011-06-27
用途: スモールランプなど配線の結合に使っています。

接触不良もなく安心して使っています。

対象商品 : 10442844
2014-04-23
用途: 車、バイクの電装作業
建設業・工事業

普通です。

対象商品 : 10442844
2011-12-13
用途: 車のアクセサリー電源をとる。
株式会社マルブン 様

メーカーものと遜色なし