ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズのレビュー
- 用途:
- 遠心分離機
- 対象商品:
- 20321683
外国製の遠心分離機のポールチェンジモーター用に購入しました。
スターデルタ用ではタイムがMAX120秒までしかなく
瞬時接点付きで長時間設定できるのはこの型式しか
ないです。
- 用途:
- 溶接作業
三菱インバートと組み合わせて溶接のターンテーブルの停止時間と回転速度の調整をするために購入。
問題なく設定できました。
不具合もなく満足です。
- 用途:
- 設備制御のタイマー
信頼のオムロン製品、問題なくタイマーが作動し順調に機器が動いています。
- 用途:
- 機械装置に使用
交換後、機械が正常に機能しましたのでありがとうございました。
- 用途:
- 制御盤改造用部品として
設備の制御盤を改造するにあたり、ワンショット出力を得るのに使用。
他のタイマーは殆どがONディレイだが、H3CR-Aの系統はJモード(ワンショット・モノパルス)動作が選択できる多機能型なので、8端子の制約はあるものの多彩な使用方法に対応する。
盤の回路設計するのに重宝しています。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
2~30年前の製品の真空包装機のタイマーが壊れたので交換用として購入。
全く同じ型番をいまも作ってくれていてありがたいです。
同じタイマーを3つ使っている機種ですが、3年間で1つずつ順番に壊れてこれで3つ目です。
寿命としては20年ぐらいなのでしょうね。
交換したこれも20年ぐらい持つことを期待してます。
- 用途:
- 機械の作動タイマーの交換に使用。
- 対象商品:
- 02490266
機械メーカーが休みだったので、購入しました。
問題なく使用出来ました。すぐに届いたので助かりました。
- 用途:
- モーターが定期的に運転/停止時
- 対象商品:
- 02490266
二つタイマーを使って、ON時間とOFF時間を設定し、自動的に連続稼働でき、管理が便利した。
- 用途:
- 分電盤内のダクトファンの電源回路に使用しました
- 対象商品:
- 20321656
モード切替や時間レンジの切り替えも取説がしっかりしているのでとても簡単です
既存のものが接点不良のため買い替えで交換しましたが、交換時も端子台ソケットなので、簡単でした
- 用途:
- 金属溶射機にしよしました。
- 対象商品:
- 20321665
以前は専門業者に注文してましたので納期も時間が掛かりテイムリーに装置の修理が出来なかったのすが、モノタロウで検索するとなんと検索ヒット!
大変うれしい買い物になりました。中間マージンも摂られないので安く購入出来てダブルでお得に購入できました。今後もお世話になります。
- 用途:
- 農作業_田んぼに水くれするときにタイマーで設定した時間で自動停止
- 対象商品:
- 02490266
水くれするときにタイマーで設定した時間で自動停止出来るようになったので時間を気にせず他の事ができる。最高\(^_^)(^_^)/
- 用途:
- 扉の開閉時の警報装置のタイマーとして
- 対象商品:
- 02490266
扉の開閉時の警報装置のタイマーとして利用、小型コンパクトで、SEC,MIN,HORの時間設定ができるのでとても良い。
- 用途:
- 駐車場で車が接近したらブザーをフリッカーで鳴らす
- 対象商品:
- 02490266
管理人さんが喜んでくれた、今までは鳴動しっつぱなしであったが、今度はフリッカーでうるさくないそうです。