スベリーダー(スベリ粉)のレビュー
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
【用途】電線の通線、入線作業に。
平岡電工 様2022-04-28
- 用途:
- 通線工事
- 対象商品:
- 10733484
使用場所によっては使用できないのがこまります
特に水のある場所 油ならば大丈夫なのですが粉ですのでダメですね
油とこの商品を使い工事しています
2019-09-19
- 用途:
- チューブの中にケーブルを入れる
- 対象商品:
- 10733493
チューブの径が小さい時に苦労していましたがこちらを使った方が幾分スムーズに挿入できるようです。一度小さな容器に出してから使っています。
2019-07-26
- 用途:
- 自動車配線作業時
- 対象商品:
- 10733493
チューブ内の配線をする際に使用すると配線がやり易くなりました。他だ、多めに使えば配線しやすいが粉が車体等に付着して掃除が面倒なので養生等で対策をする事をお勧めします。
株式会社藤総業 様2019-01-19
- 用途:
- 運搬作業で、荷箱の床にまいて重たい荷物を滑らせている。
- 対象商品:
- 10733493
使用する事により効率よく荷物の出し入れが、出来ている。
*余り多くまき過ぎると荷物が動いてしまうので注意!!
2018-02-22
- 用途:
- 配管内通線作業
- 対象商品:
- 10733493
配管内と配線ケーブルに軽く振りかけ馴染ませた後、通線するとかなり錯綜した配管でも通る事があります。
ただし、埋設配管でありがちな水没したものなど水分が着いている配管には使用出来ません。
2018-02-05
- 用途:
- 入線
- 対象商品:
- 10733493
さすがDENSAN微妙なところに配慮がない。 キャップ部分とボトル部分のネジが同じ方向のため、先っちょを開けたつもりが赤い部分が開けてしまうことが度々。 現在は100均で購入した液体を入れるポリ滴瓶の先を少し広げたものに詰替て使用。 粉自体は普通。
1人が参考にしています
2014-09-05
- 用途:
- 通線
- 対象商品:
- 10733493
電話線が既に通っているとこへ、LANケーブル通線。購入前に4時間がんばって通線断念。この商品をケーブルにふりかけ、5分で成功。サクサク通せました\(^o^)/