メジャー付ケーブルフィッシャーのレビュー
世界最小の巻取り式テープ配線具の登場!
最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト
直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK
内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群
クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
【用途】狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に
株式会社林通信 様2019-07-16
- 用途:
- OAフロア、等配線作業
- 対象商品:
- 10734306
コンパクトで使い易い。OAフロアだけでなく天井裏、壁の中等工夫次第で色々なロケーションで使える優れもの。使用頻度にもよるけれど消耗品の考えは必要。スケール部はデリケート。折れ癖に注意ですが。
3人が参考にしています
2019-06-01
- 用途:
- 電線の引き込み他多用途
- 対象商品:
- 10734306
十分な強度がありケーブルフィッシャーとして伸縮ポールより携帯性が良いので便利。小型のLEDライトを先端に括り付けることで天井裏でも使いよい。ベルトクリップはもう少し大きいほうが良い。
2019-05-14
- 用途:
- 通信工事しています。床下のケーブル通線作業に使っています。
不通のメジャーでの作業よりも直進性が良いです。幅広で先端の形状が結構良いです。ダメになっらまた購入します。
林通信 様2017-07-07
- 用途:
- OAフロアの通線等
- 対象商品:
- 10734306
OAフロアでは床板を外す手間が減り天井裏配線ではキャッチャーとの併用で通せなかった梁下も大変楽になった。手放せません。
しかも安い。
クリエイトコミュニケーション 様2016-04-30
- 用途:
- 床下配線(OAフロア)
- 対象商品:
- 10734306
先に車がついているといいと思う
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
2013-05-19
- 用途:
- OAフロアー,天井配線等の配線工事
- 対象商品:
- 10734306
残念ながら 商品が到着して間もないので 使用はしていないのですが
実際に触って見た感じは 仕事(配線工事)に使えそうです
この次 使うチャンスが あるかと思いますので
そのときに もう一度 感想を 書きたいと思います
なかなか 商品としては 良いものだと思います
2人が参考にしています
有限会社浜松コミュニケーションズ 様2014-02-14
- 用途:
- OAフロアー等の床下配線作業時に使用します。
- 対象商品:
- 10734306
長年愛用していますのでリピートです。
使いやすく非常に満足してます。
1人が参考にしています
2012-07-19
- 用途:
- 通線
- 対象商品:
- 10734306
OAフロア‐で通線時、前にケーブルがあると全て引っ掛てしまう。何もケーブル等が、ない時しか使えない。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。