亜鉛メッキスプレーのレビュー
亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々
サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料)
一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単
自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間)
塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています
耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています
改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
【用途】船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ
亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に
2021-02-09
- 用途:
- マフラーの塗装
- 対象商品:
- 10745235
色は明るいつや消しのシルバーでした。
新しいラベルでは亜鉛保有率78%の文字がないですが、
同メーカーの高濃度タイプは92%の表示がありますので、
こちらは亜鉛保有率が少し低くなるようです。
その分、耐熱性があり、価格も少し安くなっています。
4人が参考にしています
2020-04-29
- 用途:
- 自動車部品の塗装
- 対象商品:
- 10745235
あまり厚塗りせずに散布するとスプレーとは思えない亜鉛メッキを実際にしたような塗装肌になりました。 ミッチャクロンを下塗りすれば尚良しです。
4人が参考にしています
2022-03-18
- 用途:
- ランプの反射板の塗装
- 対象商品:
- 10745235
メッキ塗装との事で、塗装後は光沢をもった塗装面になる事を期待していたが、ただの銀色のスプレー塗装で光沢は無かった。塗装後に磨きを磨きをかけても光沢感は出なかったので、残念だった。
2018-04-15
- 用途:
- バイク整備のなかで。
- 対象商品:
- 10745235
普通の塗料スプレーとちがって、使い方が難しいと思います。全然うまく塗れないです。コツがあるのかな。。。
1人が参考にしています
2017-06-01
- 用途:
- カブの修理
- 対象商品:
- 10745235
カブの荷台とチェーンカバーに使用し、4年以上経過した。こんなに長く防錆効果が続くとは思っていなかった。
気に入ったので再購入した。
4人が参考にしています
2013-08-23
- 用途:
- 防錆、下塗り
- 対象商品:
- 10745235
リアマフラーに塗布しました。
未だ実車に搭載していませんが、乾燥の早さ、ムラの無さはこれまでのジンクスプレーより優れているように思います。
耐熱性がどのくらいあるか実車で確かめたいところです。
価格的にも優れていると思います。
3人が参考にしています