ボードアンカーのレビュー

平均満足度 4.31 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198 / 税込 1,318
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。 【用途】合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-25
用途:
天井のカメラ取付
対象商品:
10749575

何も問題ありませんでした。
思っていた通りの商品でした。

1人が参考にしています
2021-08-01
用途:
家具の取付
対象商品:
10749496

壁に打ち込めばとも回りしない構造になっていて使いやすい。
下穴径9mmは少し大きすぎるような感じがする。しかしこれより細いドリルは
7mmになるが打ち込めば何とかなる。石こうボードを壊さないよう注意が必要。
商品発送は早く、助かりました。

前田デンキ店 様2019-08-01
用途:
エアコン取り付け
対象商品:
10749462

これはおすすめ、使いやすい・ビス長さもよい。自信を持ってお勧めいたします。

2019-01-04
用途:
非常灯の取り付けに使用
対象商品:
10749444

天井がボードで非常灯の更新工事で、使いました。
下穴をあけ、アンカーを差し込み、ねじを締めていき、傘部分を広げて固定してから器具を取り付けましたがしっかり取付できました。
初めて使いましたが、簡単に使用できました。

1人が参考にしています
パナソニックSSサービス株式会社 様2019-11-06
用途:
石膏ボードに防犯カメラ設置時に
対象商品:
10749557

他メーカの商品も使用していますが、特段変わりはない。
コスパだけですね。

1人が参考にしています
はしもと内装 様2018-08-09
用途:
壁に下地がない時
対象商品:
10749541

問題なく使用できました。無くなり次第また注文いたします。

木谷 様2018-03-13
用途:
エアコン工事の室内機取り付け
対象商品:
10749557

今までは某有名メーカさんのばかり使っていました。
今回、某メーカーさんのが見つからず同じようなので取り寄せました。
現場で使用しましたが、全く問題なしです、というより全く同じです。
ただ、入れ物が紙箱はちょっと不便でした。
私は今までのプラケースに入れ替えて使ってます。

エディオン北河内店 様2019-05-18
用途:
エアコン工事
対象商品:
10749541

低価格で安心して使用できます。何度もリピートしています。

GTS合同会社 様2018-05-16
用途:
エアコン取付工事 内機取り付け
対象商品:
10749611

定番で間違いない 取り付け後の 落下事故が少ないので安心

創栄電設株式会社 様2017-07-15
用途:
石膏ボードに機器を取り付ける固定材
対象商品:
10749462

今までプラスチック製の埋め込み型を使用していましたが、今回少し重めの機材の設置になり、耐加重を考慮して選択しました。手数は若干増えますが取り付け安定度は満足でした。

2018-08-21
用途:
エアコン設置
対象商品:
10749557

品質に問題なく安心して使用できます。無くなったら、再度購入します。

2017-08-31
用途:
天井(ボードが古く脆い)にLANケーブル、電話線を取り回す要所に利用している
対象商品:
10749505

しっかりと固定でき活躍している。
工具無しで作業できるので便利である。

大久保電気 様2016-10-10
用途:
エアコンの取り付けに使用
対象商品:
10749627

電気工事してから使ってます。(25年ぐらい)商品には一つも心配は有りません。当たり前の様に使ってます。モノタロウさんで購入して五年ぐらい経ちます。これからもよろしくお願いお願いします。

株式会社秋山建設 様2017-12-15
用途:
モニター用壁付ブラケットに使用
対象商品:
10749575

作業性もスムーズに取付出来ました。問題ありません。

2016-12-04
用途:
石膏ボード天井へのカメラ取付作業時に使用
対象商品:
10749541

石膏ボード天井へのカメラ取付作業時に使用していますが問題無しです。

2016-10-14
用途:
エアコンの固定に使用
対象商品:
10749462

価格も安いし送料も3000円買えば無料です。合わせ買に最適です。

2016-08-15
用途:
エアコン室内機取り付け
対象商品:
10749541

石膏ボードに使うとしっかり取り付けられます。

2016-07-30
用途:
壁に小物設置
対象商品:
10749453

大変上手く着きました。
良かったと思います。

2020-07-27
用途:
エアコンを石膏ボードに取り付けるため。
対象商品:
10749444

商品に記載されている下穴は、径が少し大きいので、ビスが入る程度に下穴を小さく開けた方が良いです。
記載の下穴だと、ビスが石膏ボードにロックされず、爪で石膏ボードを削ってしまう事があるため、ペンチでビスが回転しない様に押さえておく必要がありました。

1人が参考にしています
2016-11-25
用途:
エアコンの取り付け。
対象商品:
10749462

作業性も良くがっちりと背板が止まる。
コスパ最高にいいですね1