くるくるソフトモールのレビュー
- 用途:
- 事務所の配線カバーとして
複数のケーブルをまとめてこの製品でくるんで床を這わせています。コードに足を引っかけることもなくなりました。滑りにくい素材なので床からあまり動かないのも良いです
- 用途:
- 配線隠し
- 対象商品:
- 10751343
LAN線、電源タップ、USB延長ケーブルをいれてます。
カーペットの会議室なのですがプラスチックのモールだと固定する必要があり
会議にあわせたレイアウトの一時変更にも対応したくて固定しなくてもいい
ソフトモールにしました。
必要なサイズにきれるし、曲げられるので便利です。
- 用途:
- 備品
- 対象商品:
- 10751203
臨時のLAN配線を事務所に設置する為購入しました。
巻き癖があり設置には苦労しましたが両端に重しを掛け使用しています。
ケーブル2本くらいなら全く問題無く使用出来、上から踏んでもダメージも無く
ケーブルを引っかける事も無くなり安心して使えるので好評です。
リピートします。
- 用途:
- とてもいいです
- 対象商品:
- 10751212
いままでプラスチックのを使ってましたが、劣化とともに割れてしまいました。
今回はソフトタイプ。
良さそうです。
LANケーブル
AC平コード
アダプター電源コード細い
こちらが纏まることが出来満足しています。
コードの多いかたには、物足りないかもしれません。
メーカーもこの1,5倍くらいのサイズを出しても売れると思います。
- 用途:
- 事務所のケーブル保護用に
- 対象商品:
- 10751291
想像より幅が細く、丸められていたのでねじれが気になりましたがケーブルにピッタリでグレー色も床に馴染んで良かったです。
- 用途:
- 事務所内の電気コード類の保護
- 対象商品:
- 10751352
今までプラスチック製のタイプを使用してましたが耐久性がなく割れてしまい、しまいに配線が切れてしまったことから、こちらのゴム製のタイプを購入してみました。実際に設置してみて非常にいい感じです。思ったよりも堅く丈夫です、また形がアーチ状になっているので足で踏んだ感じも良いです。
- 用途:
- FRPスモールボートのガンネルとして利用してみました。
- 対象商品:
- 10751386
スモールボートのガンネルがプラスチック製のため劣化するとひび割れで剥がれてしまいます。 それでこのくるくるソフトモールをボートのガンネルとして巻き付けてみました。 これは使えますね、まさかスモールボートのガンネルとして使うなんてメーカーも思ってもないでしようネ!
- 用途:
- 遊歩道内での電源敷設のカバー
- 対象商品:
- 10751352
屋外で使用する為、強度や耐久性が心配でした。
以前は硬貨プラスチックのカバーを使用していたのですが、長期使用でかけてきたり反ったりで、自転車や人が通過すると音や衝撃が大きいので柔らかい素材で探していました。
実際お客様の車も低速で通過するので、重さに耐えられるか心配でしたが、今の所問題ありません。
今の所反りもほとんどなく、扱いやすいので大変満足しています。
- 用途:
- 仮設の配線保護
- 対象商品:
- 10751361
丸められるので保管および持ち運びに手間が掛からないので便利です。OAタップの配線コード2本分を保護でき、養生テープで押さえれば時間も掛けずに敷設撤去もできます。
- 用途:
- 床のケーブルを束ねる
- 対象商品:
- 10751237
柔らかいので踏んだ時に足にやさしい。
カマボコのような形状なので、イスが通ろうとすると躓いてしまう。
富士山のようなすそ野が広がったような形状だと良いのかも。
巻いた状態で売ってるので、そのクセがついてしまい、床に貼る際に苦労する、そして剥がれやすい。
本当は3m巻きが欲しかったが無いようだ。
- 用途:
- 事務所内配線
- 対象商品:
- 10751203
LANケーブルを期間限定でどうしても床の上に這わせる必要があり購入しました。
サイズもピッタリで柔らかく良いのですが巻き癖が取れなく何か重い物を
載せて置かないと持ちません。
ドライヤー等で温めて形を整えてから使用する方が良いかもしれません。
- 用途:
- 室内電話線の保護
- 対象商品:
- 10751431
「柔らかい」がゆえに、何かひっかかったりするとモール自体がたわんだり、裏返ったりします。テープで固定して使うなら良いのかもしれませんが、それ以外の方はお気をつけください。結局、一般的な(固い)ものを買いなおしました。
- 用途:
- 展示会の配線コードをカバーしています。
- 対象商品:
- 10751167
大勢のお客様を迎える展示会で配線コードに躓く危険を回避するために使用しています。
- 用途:
- 小ホールでのプロジェクターからPCのHIMD配線保護
- 対象商品:
- 10751194
2mものの方は、巻いて梱包されていたため、巻き癖がなかなかとれず、両端がアーチ状になって浮き上がり、フラットモールの役目が果たせない。養生テープなどで張り付けるなどの追加が必要であった。
1mのものはまっすぐな状態ですぐに使用して問題なかった。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。