エアスプレーガン(吸上式)のレビュー

平均満足度 3.50 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアスプレーガン(吸上式) SK11
SK11
8,798 / 税込 9,678
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-09-11
用途:
塗装作業時
対象商品:
10763706

スプレーガンを傾げたまま塗装するとタンク上部から塗料が漏れてきて塗装物にポタリと落ちてきます。漏れる箇所に手でペーパータオルを当てながら塗装すれば塗料が落ちてくることはありません。ですので塗装作業には両手使いが必要でした。

3人が参考にしています
2020-01-10
用途:
油吹き
対象商品:
10763706

コスト削減の為、低価格品を探しておりました。
品質も問題なく使用しております。

有限会社坂詰技研 様2014-08-18
用途:
ラッカー塗料 吹き付け
対象商品:
10763706

パッケージの中でガンが動いてカップにへこみ傷ありましたが使用時に傷つくので気にはなりませんが
ガンとカップのパッキンが不十分なのか塗装中にカップの隙間から塗料が垂れてくる事があり
ここがダメですね
プラスチック製のカップは金属製よりも酷く塗料保管ぐらいにしか使えません

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2013-12-05
用途:
陶芸の釉薬塗布
対象商品:
10763706

釉薬の量が少なくても均等に塗布出来、購入して正解でした。予備の塗布缶も重宝している。

1人が参考にしています
2013-12-08
用途:
溶接前のスパッター防止剤の塗布
対象商品:
10763706

吐出量も充分で快適に作業できました。
2個付いてきたプラスティック製の塗料カップも、アルミカップが破損した際の予備として使えそうです。
私のように取り敢えず塗れれば良いという方には、全く問題なく使用できると思います。
モノタロウさんにお願いですが、破損の際の交換用アルミカップを単体で販売してほしいと思います。どうしてもガンよりカップの方が変形したりして先にダメになってしまいますので、交換用アルミカップの販売を宜しくお願い致します。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この商品の塗料カップの取付ネジ径は、G1/4です。
この取付ネジ径の吸い上げ式のカップであれば、
取り付け可能です。
MonotaROブランドの注文コード08241755がオススメです。
ご検討願います。

2011-04-04
用途:
簡易塗装
対象商品:
10763706

到着した内容物を確認した瞬間ガッカリです
パッケージ内でガンが動き回り
塗料ボトルが酷い傷と凹みです
金属ボトルがボコボコです
出荷の際に気が付きませんか?

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

申しわけありません。
不良品と思われます。こちらから、返品対応の連絡をさせていただきます。
次回より、不良品に関しましては、所定の窓口から連絡をいただければと思います。