スピードコントローラーのレビュー
- 用途:
- 電動ドリルの低速運転
回転数が自由に変えれるのが 便利です。
低速でも トルクがあるのが良い。
- 用途:
- ディスクグラインダー用
- 対象商品:
- 10788854
刃物研ぎの場合回転が速すぎると熱やけを起こしますがコントローラーのおかげで熱やけを起こすことがなく重宝しています。木工細工のときの時にも同様に表面が焦げたりすることが無く磨くことができます。お勧めです。
- 用途:
- サンダー、ベルター、ダブルアクション等の回転調整
- 対象商品:
- 10788854
主にダブルアクションの振動数の制御に使用しています。
塗装の「あしずけ」のために使用します。既存のダブルアクションの回転が調整出来ないのでサンドペーパーの消耗が激しくすぐに目詰まりしてしまっていた為、回転調整用に購入しました。結構使えて重宝しています。
- 用途:
- オートバイ部品の下地処理
- 対象商品:
- 10788854
回転の高すぎるディスクサンダーの減速用に購入しました。塗装の下地作りや磨き用のフェルトバフを使用する際に使ってます。トルクの落ち込みも無く、非常に使い勝手が良いです。作動音も静かになり、近所の目を気にすることなく電動工具を使えるようになりました。もっと早く購入すればよかった・・。
- 用途:
- 金属磨き時のサンダーのスピード調整に使用
- 対象商品:
- 10788854
金属磨きに使用するサンダーのスピード調整でどーしても必要で購入。毎日は使わないので、熱の持ち方も心配なし。
- 用途:
- 電動工具の速度調整
- 対象商品:
- 10788854
木材加工用の電動工具は,概して回転速度がかなり高いように思っています.また,バッテリー式のように,回転数を調整することもできず,大きな音で高回転で使用することになってしまいます.近隣への騒音のこともあり,回転数制御できることは重要と思います.極端に回転数を下げる必要もありませんので,このような回転数制御機器を使用出来ることは大変助かります.
- 用途:
- バキューム(掃除機)の吸引力のコントロール
- 対象商品:
- 10788854
以前使っていたのは安全装置が働いて長時間の使用に耐えられませんでしたが、これは全く気にしないで使えます。モーターの回転スピードは落ちているのですが、トルクが痩せないせいなのかしっかり吸ってくれるのも嬉しい。
大変満足しております。買って正解でした。
- 用途:
- 集塵機のスピードをコントロール
- 対象商品:
- 10788854
集塵機のモータ回転数をコントロールしています。
集塵機の音があまりにも大きいので、回転数を落とすことで、音を小さくしています。後付には簡単ではない調度良い
- 用途:
- 丸鋸盤の回転速度調節
- 対象商品:
- 10788854
木材の製材に使用する丸鋸盤(単相100Ⅴ、1300W)をスタートする時に非常に大きな音がする為、回転を下げてスタートしてこの音を低下させる目的で当該スピードコントローラーを購入しました。
使用開始初回、設定を最低にしてスイッチONにして徐々にノブを回して回転を上げ最高回転までにしたところ、音も低くスターして上手く回転を上げる事が出来たので喜びました。
ところが一旦スイッチをOFFにして、次にまた同じ事を繰り返して使おうとしたらうんともすんとも回転をしなくなりました。
当該コントローラーのヒューズは切れておらず、又、コントローラーを外して丸鋸盤を
運転したら正常に回転したので当該コントローラー内部の回路が故障したものと思われます。原因が分らず困っています。
- 用途:
- 板金加工
- 対象商品:
- 10788854
ボリューム一つでスピードが変えられるので作業が楽でした。
できればボリュームのMAX時は全速に出来ればなお良かったかなと思います。
- 用途:
- 換気扇ファンの回転スピード
使いはじめて初日、3時間程度で調整効かなくなった。
- 用途:
- グラインダー
- 対象商品:
- 10788854
低速のグラインダ(毎分7,000回転)を使ってますが、さらに低速にしたいと購入しました。トルクは低速になっても維持されるようですが、40%以下にするとどうしても本体側がカクカクとなってしまうのが残念です。カーボンブラシがすり減ってるわけでもないです。
実際はそこまで下げなくてもいいので、結構重宝しています。
- 用途:
- 小型ポリッシャーの速度調整用に使用
- 対象商品:
- 10788854
初めての使用でしたので少し不安でしたが、調整の幅が大きいのでとても使いやすく重宝しています。
また、別途ライティング用の光量調整にも使用してみたところ、かなり使いやすく重宝しています。
- 用途:
- 研磨作業
- 対象商品:
- 10788854
アングルグラインダーで研磨作業に使用。低回転だと安定しない。ガクガクと回る。但し、ダイヤルを40%から安定して回転する。