組端子台 (30A)のレビュー

平均満足度 4.56 (64件のレビュー)
商品レビューを投稿する
組端子台 (30A) モノタロウ
モノタロウ
239 / 税込 263
64件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-18
用途:
設備修理

ネジ留めタイプの標準的な端子台
このシリーズは何度か使用していますが、DINレールなどへの固定を前提とせず
ネジ留めとして使用する分には必要十分なモノです。
端子ネジ脱落防止構造などありません。ベーシックだからこそ安心して使用しています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

ジールデザイン 様2025-06-12
用途:
配線の分岐

組端子台です。 特別、優れたところもなく非もない。でも価格が安い PB商品は安かろう悪かろうと思われている人がいますが モノタロウPBの品質はブランド品と同等です。

2025-05-14
用途:
防犯カメラ用のソーラーパネルとバッテリーの接続
対象商品:
10793282

防犯カメラの電源用のソーラーパネルとバッテリーの接続のためにタカチ防水ボックスで使っています。モノタロウでお得に買えて良かった。

2024-12-21
用途:
車内への電装品設置

この端子台は、昔から使用していて使い慣れているうえ使い易い製品です。

2024-06-02
用途:
メイン配線と機械の接続
対象商品:
18569005

配線の接続に非常に便利です。ただ、端子に配線を本締めする際、端子台の端子が動くので、少し扱いづらく感じました。

1人が参考にしています
2023-06-08
用途:
鉄道模型のコントローラ作成に使用
対象商品:
10793255

しっかりとしたつくりで、あらゆる電気工事に使用できる感じがしました。安いです。

2023-05-28
用途:
配線用
対象商品:
18569005

200vの配線で、使用しました、問題なく取り付け出来ました。

2022-07-23
用途:
レジャーボートの電気回路の補修用です。
対象商品:
10793264

電気回路が故障して改造するときの端子の固定用として、また不良結線を購入端子台わ使用して変更するなど、目的はいろいろですが、製品は十分に満足しています。

2022-02-06
用途:
車の電装品の取り付けに
対象商品:
10793273

自動車に電装品をつけるにあたり、毎回後付けで配線がどうなっているのか分かりにくくなっていくので、バッテリー、アクセサリ、アースをそれぞれ端子台に接続させるようにしました。
やっぱり配線が増えていくと分かりにくくはなりますが、それでもどこに接続されているのかがすぐにわかるので便利になります。

3人が参考にしています
2022-02-27
用途:
溶接機接続
対象商品:
18569005

大した頻度では使わないので200Vコンセントを付けるのはコストやスペースに問題がございました。
使うときのみこちらにネジ留めして利用しています。
たまにしか使わない方には良い選択肢と考えます。

2022-11-09
用途:
電動機回路結線用
対象商品:
10793264

規格品ですが、安かったので購入。普通に使えて何の問題もありません。

2021-09-12
用途:
車載バッテリー電源の充電システム
対象商品:
10793264

作りがしっかりとしていて太めの配線の中継・分岐に使いましたがとても使いやすかったです。安価だったので物が届くまで不安だったのですが、メーカ品と比べても遜色が有りませんね。

2021-02-28
用途:
電気作業
対象商品:
10793255

電気の増設に使用しましたが、使いやすくかつ端子の間隔も広めなので作業しやすかった。
また増設する機会があればまた購入しようと思います。

2021-06-02
用途:
配電盤メンテナンス
対象商品:
10793273

品質良好 何よりも本体にシールが貼られていないのが良かった。
半屋外(地下駐車場の様な)環境で使う為の真鍮ビスを使った物が有ると助かる。

2020-06-25
用途:
電子工作、職場での作業
対象商品:
10793264

6Pのものと4Pのものを2つずつ購入しました。
スクリューレスだと引っこ抜けそうな不安があったのでこちらの商品にしました。
頻繁に付け外しするような配線でもそう簡単にねじ山は潰れないねじを採用しているようです。
外装やカバーのプラスチックが数ミリ短かったり長かったり、歪んだものもありましたが、この低価格ですし、自然に外れたり割れたりしていないので大変重宝しております。
星一つマイナスの件を挙げるならば、つりがね式のショートバーもシリーズ化して一緒に出してほしかったと思います。
すでに他社からショートバーは販売されていますが、「寸法を測り、他社のパーツと照らし合わせて注文」のような手間がかなりかかりました。
苦情や要望というわけではありませんが、「一度にまとめて買える」という点では、
寸法も最初から合わせてある方が購入しやすいという感想です。

3人が参考にしています
2020-08-25
用途:
車関係のDIYで
対象商品:
18569005

端子台としては一般的な商品ですが、価格を考慮し★5とします。用途は、ある程度の電流が流れる回路に利用しています。端子台を介在することで後々のメンテも楽になるし。

1人が参考にしています
2020-04-16
用途:
スピーカ端子
対象商品:
10793264

安心して利用しています。頻繁にケーブル交換するので、ネジで開け閉めできるのは便利です。

2019-12-17
用途:
電気工事士試験用
対象商品:
10793264

電気工事士試験用に購入し、練習に使っていました。
本番ではそっくりの端子台が使われ、落ち着いて作業が出来ました。

テクループ 様2020-01-12
用途:
設備改造時
対象商品:
10793282

今回リピート購入しました。サイズも手頃で大変使い勝手が良い、今後も機会があれば使っていきたい商品です。

2019-10-17
用途:
分電盤への取り付け
対象商品:
18569014

従来通りの分電盤製作に今回初めて使用しましたが、特に問題ありません。
コストパが気に入っています。