首長パワークランプのレビュー

平均満足度 4.59 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
首長パワークランプ バクマ工業
バクマ工業
2,798 / 税込 3,078
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
58件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-23
用途:
木工作業
対象商品:
33025754

これまで難しかった材の固定が容易にできました
懐が深いので、大変重宝しています

2020-05-04
用途:
木工
対象商品:
33025754

クランプコレクションの中で、ブッチギリで好き。
買って良かった、おすすめです。

1人が参考にしています
2020-07-20
用途:
木工 箱物づくり
対象商品:
33025754

確実さ=安定感、使いやすさが秀逸。この価格でスバラシイの一言です。

2020-05-29
用途:
木工用
対象商品:
33025754

期待どおりの使用感でした。
これまで、首の長さが足りずクランプ出来なかった物でも、余裕でクランプできました。

2019-12-27
用途:
木工作業で材料の固定に最適
対象商品:
33025772

前回注文のPLW-250を使っていますが丈夫で使いやすいので重宝してます。
なので今回はもっと幅広材料を固定するのに再度注文しました。
おすすめですよ!

2020-02-05
用途:
木工作り作業での材の固定
対象商品:
33025754

本クランプの堅牢性と首の長さが他の製品より長く選びました。替えのパットも付属されており良かったです。

2019-09-16
用途:
サッシ取付
対象商品:
33025772

安価で、使い勝手が良いです。仕事仲間にも勧めました。

2019-05-19
用途:
モルタル用型枠支え
対象商品:
33025772

今回はブロックの上部にモルタルを流し込むための型枠を支えるために使用しました。型枠の支えに問題なく普通に使用できました。今後使える用途は幅広いですので活用していきたいと思います。

1人が参考にしています
2019-02-19
用途:
ホビー工作
対象商品:
33025763

以前同じものを1本購入して使用していますが、2か所で位置決めする場面が多々あるため、同じ品番の商品をもう1本追加注文しました。
作りが丈夫なのはもちろん、開口寸法やふところの深さなど、小生の使用条件にぴったりです。

2019-05-16
用途:
ウクレレ修理
対象商品:
33025754

ウクレレのブリッジを接着するのに、アゴの長さが丁度いいです。しっかり、止まるります。

2019-02-16
用途:
加工材料の固定,接着時の圧締
対象商品:
33025806

フトコロの広いものを探していました。パワークランプは以前から使用していますが,グリップの形状が締め付けやすく使いやすい。

2019-04-05
用途:
木工加工
対象商品:
33025763

工房に1つはあってもいいクランプである。たまに重宝する。

2019-05-17
用途:
サッシ等の固定に使用
対象商品:
33025772

スタンダードタイプよりは首長でよいのですが
あと2~3㎝長いととても便利なのですが
できれば価格は現状維持で

2019-04-12
用途:
ウクレレ修理
対象商品:
33025754

ウクレレのブリッジ修理にちょうどいいアゴの長さです。

2018-11-11
用途:
エンクロージャーの組み立て
対象商品:
33025754

フトコロが12センチありとても便利です。また、持ち手部分が3角形で手にフィットし使い易い。

2018-05-04
用途:
コスパが良い
対象商品:
33025781

首の長さと価格によるチョイスです。
クランプ強度はそれほど必要としていないので、強度的には十分でした。

2018-04-17
用途:
木材の加工作業時
対象商品:
33025772

この大きさ(300㎜)が一番使用頻度が多く取り回しも容易で非常に良かった。

古野電気株式会社 様2016-11-22
用途:
実験機材
対象商品:
33025806

シャコマンだと高いですが,これはかなりお買い得です.

五所版画工房 様2016-06-27
用途:
紙の貼り合わせ、木工などの固定です。
対象商品:
33025754

このような工具にミリ単位の精度を要求はしませんが、締め付けるとハの字のようになって固定しています。受ける側の角度が内向きになっていないからです。締め付ける側が自在にフレキシブルになってはいるのでよいのですが。それにしてもあまりにハの字になっているので締め付けると気になっています。

2016-06-07
用途:
木工作業
対象商品:
33025754

しっかりホールドされ安心。
予備部品が入っているので長く使えそう。
懐が深く自由度が高い。
剛性をあげるためだと思うが、もう少し軽いとさらに使い易いと思う。

1人が参考にしています