バッテリーテスター (比重計) ガラス製 自動車用のレビュー

平均満足度 3.50 (122件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリーテスター (比重計) ガラス製 自動車用 モノタロウ
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。 【用途】バッテリー液のチェックに。
122件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-05-06
用途:
車両整備
対象商品:
10988591

どこにでもある商品だが廉価である。

2014-08-28
用途:
バッテリーの状態を調べるために使用
対象商品:
10988591

装着後5年を経過したバッテリーの充電状態を調べた。インジケーターは第二セルの状態を示していますが、それ以外のセルの状態を調べました。1~6セルともグリーンゾーンを示していたので、まだ当分使用できると判断しました。
この比重計がなければ業者の言う通りにバッテリーの交換をしたと思います。

2011-06-02
用途:
車のバッテリー比重測定
対象商品:
10988591

軽トラのバッテリーの比重測定がやりづらいくらいで、価格満足度からすれば全然OKでしょう。もう少し小さくなればいいと思います。

2014-07-16
用途:
バッテリーチェック
対象商品:
10988591

ほとんどがガラスでできていて、非常にもろいです。用途を考えると、プラスチックなどの割れにくい部材を使用してほしかった。

2011-05-27
用途:
自動車のバッテリー比重測定
対象商品:
10988591

値上げ前に購入しました。
サイズが大きいけれども、使用時には目盛りも見やすくてよい。
ただし、ガラス製のため破損が怖い。収納ケースは欲しいと思う。

2012-12-07
用途:
バッテリーの比重測定に使用
対象商品:
10988591

なかなか使い勝手は良いが少々大きすぎる。
小型がありがたい。

2016-02-08
用途:
Battery check
対象商品:
10988591

今まで持っていたものが破損したので購入致しました、比重計として普通に作動しております。

2016-04-21
用途:
バッテリーの簡易検査時
対象商品:
10988591

表示してある寸法を気にしていなくて、勝手に大きさをイメージしていたので、非常に大きなものが来てびっくり。検査のために多くの液を吸い上げる必要があり。小さなバッテリーや、取り付けが狭いところの作業では、使い辛いです

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2015-09-21
用途:
車検整備時のバッテリーの比重計測に。
対象商品:
10988591

評価は新品使用時の評価です。
非常に気に入ってて何回か購入してるのですが、
新品当初は全く問題ないのですが、
長く使用してると、ゴムの劣化とガラス部分が脆くなる様です。
ご使用されている方はご用心下さい。
※私の場合、使用後は水道水で洗ってから保管していました。
ちなみに、ご参考までに私の経験した破損を書きます。
①中の比重計のガラス部分が計測中に急に割れてその中味がバッテリー内に混入。※バッテリーは使用を中止しました。
②握りポンプ部分のゴムが劣化して、急に本体ガラスから外れて本体ガラスを落として破損。再度購入した際は不意に外れない様にタイラップで固定。
③ノズル部分のゴムが劣化して、ある時本体ガラス部分から急に外れて、中の比重計が破損。使用するのを諦めて違う製品に変更。
一番参ったのは、最初に書いた計測中に比重計(浮き)のガラス部分が急に割れて、割れた破片がバッテリー内に入ってしまったことですね。
幸い、お客様の車のバッテリーじゃなかったのがせめてもの救いですが。
現在は使用していないので、使用していた頃の出来事になります。
ただ、各部品の耐久性は改善もしくは注意書きや、上記で書いたタイラップで固定する等の対策は新品時から検討すべきじゃないかと思いました。

2人が参考にしています
株式会社妙高ハブネット 様2015-09-01
用途:
バッテリーの比重軽量
対象商品:
10988591

高価な商品と大差なし

2014-02-28
用途:
バッテリーの検査
対象商品:
10988591

大きいスポイトくらいを想像してましたが浣腸注射器なみの大きさで予想を上回りました。
洗って水で比重を確認して乾かそうとして開けた時にフロートをカーペットに落としたら割れました。
ガラスものですので仕方がないですがもう少し強度があっても良いかも。

2人が参考にしています
株式会社 まきた 様2010-11-16
用途:
船舶のバッテリーチェック
対象商品:
10988591

もう少し小型に出来ると思いますが!!

2013-11-18
用途:
バッテリー点検
対象商品:
10988591

長い事使っていたテスターのスポイト部分にヒビが入り吸わなくなってしまいました。最近はMFバッテリーが主流となり出番は少ないですが、無いと困る物、補修部品買うより安かったのでこちらを購入しました。特に使用には問題ありませんが、もう少しコンパクトの方が良いかも!?

2010-09-28
用途:
現場用
対象商品:
10988591

リーズナブルですが、収納ケースは欲しいところです。ガラス製品なので破損しないようにするのに気を遣います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を参考に、今後の商品改善の検討課題とさせて頂きます。

2015-11-08
用途:
バッテリーの比重測定
対象商品:
10988591

目盛りが読み取りにくい、ゴムスポイト部の劣化が早く、空気漏れするため比較的寿命は短い。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2010-10-12
用途:
バッテリーの比重測定
対象商品:
10988591

価格の割にしっかりとした製品で、不都合無い作り。ガラス製品なので、エーモン製のようなプラスチックケースが付いていると保管しやすくなお良いと思う。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

サンオート 様2015-10-28
用途:
自動車整備
対象商品:
10988591

スポイド分のゴムが少し大きいのか.ガラス管に液を入れると.ゴムがずれてくる.勢いよく押し出すと.ゴムがガラスより.外れる.

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2009-11-21
用途:
バッテリーの充電
対象商品:
10988591

安い!今まで高い日本製品を使っておりましたが重宝しています。

2013-05-17
用途:
劣化バッテリーの使用可否の判断
対象商品:
10988591

車用のバッテリーでは問題なし。容量が大きいのでバイクのバッテリーには不向き。小さいのを製品化願う。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
小型のタイプについて検討させて頂きます。

株式会社コウヨウ建設 様2011-11-08
用途:
バッテリー充電時の比重の確認
対象商品:
10988591

いいと思う。