ロータリーアクショングリップのレビュー

平均満足度 4.60 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロータリーアクショングリップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,898 / 税込 2,088
6.35mm軸のビットが使えます。 先端はビットの落下防止ワンタッチチャック式。 T型バーは移動、取り外しが可能です。 ハンドルを握ったままで、軸部のみが回転します。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-22
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
11077561

ビットのが外れないようにするロック機構については、競合他社製品はショートスタビー(13.5mm)にしか対応しか対応していないものが多いが、本製品はショートスタビー(13.5mm)と標準のもの(14.0mm)の両方に対応しているので大変使い勝手が良い。水平方向のバーも長さの調整ができ、かつ3ヶ所でしっかり止まるようになっている。細部の仕上げも非常に良い。

2023-07-16
用途:
欲しかったのは、このハンドル部分だけなのですよ(笑)
対象商品:
11077561

用途的にはインラインスケートやスケボーのベアリングリムーバーとして(笑)
何故かこの引き抜けるハンドル部分、ほんの僅かに608ベアリングの内径よりデカいんですよ…
本当に僅かで、ヤスリで台形(円錐形)に削って、現物合わせしつつ差し込んで少しコジりつつ引く簡易最安価ベアリングリムーバーになっています。
削って無い方ではギリギリ絶対に入り込めない太さなのでハメ込みにも使えるのですよ。
樹脂と金属のアウターリングの摩擦力だからこそ使える簡易で最安値のリムーバーなのですよ。

コマツ 株式会社 様2021-12-26
用途:
主に機械免許で使ってます
対象商品:
11077561

使いやすい工具片手でもできます 農機具 修理するのに大変便利です

2021-06-24
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
11077561

いろいろ調べた結果、
Tバータイプの6角ビットソケットレンチで、スライドチャック使用というのが、
これ以外無いことが意外。
M8までのTバーが一本に集約できた。

2018-10-27
用途:
スクーターのメンテ用 個人
対象商品:
11077561

使いやすい。
ハンドルが左右に動く。チャックがあって、先端が抜け落ちない。
グリップが回って、作業が早い。・・・
早く買えば良かった!!

1人が参考にしています
2015-02-06
用途:
整備作業
対象商品:
11077561

先端部分のチャックと本体シャフトの芯が出ていないので、回すと先端のビット取り付け部分のチャックが、かなり振れます。ちょっと品質的には疑問をもちました。

2人が参考にしています
2015-02-06
用途:
整備作業
対象商品:
11077561

ビット取り付けチャック部分と、本体シャフトの芯が出ていないので。回すとかなり頭を振ります。多少品質に疑問を感じました。

3人が参考にしています
トーテック株式会社 様2015-03-13
用途:
3番プラスネジや6角ネジのブレーカー端子増し締め
対象商品:
11077561

大変使いやすい。
持ち歩き時にビットが外れやすい。

3人が参考にしています
株式会社 E.L.P 様2014-02-01
用途:
ネジ及びボルトの締め緩め
対象商品:
11077561

リピート購入です。 非常に使いやすいので頼まれて購入しました。
ビットを差し替えればいいので非常に重宝しています。

有限会社アイカエンジニアリング 様2014-09-26
用途:
奥にあるネジの調整
対象商品:
11077561

グリップのガタがもっと少ない方が良いですね。

2人が参考にしています