ハイドロリックオイル(作動油)のレビュー
- 用途:
- トラクターの油圧装置に作動油として使用しました。
- 対象商品:
- 11071426
ロータリーを上下する油圧装置の交換用として使用しました。キャビテーションを起こす現象を回避できました。とても感謝しています。
- 用途:
- プレス機、ジャッキ
- 対象商品:
- 11071426
プレス機とミッションジャッキのオイル交換に使用しましたが、問題なしです、コスパも良いと思います
- 用途:
- シャーリング、アングルカッター用に
- 対象商品:
- 01469082
機械にはメーカー指定の物をご使用下さい。とありますがメンテナンスに来た方に話を聞いたら、この機械に関しては別に特別な作動油を使っているわけでも無いとの事だったので此方を試しに使ってみました。全然問題無く機械も動いてます。
- 用途:
- コンテナ昇降用油圧機に使用しています。
- 対象商品:
- 01469082
コンテナ昇降用油圧機に注入し使用しましたが、問題なく使用できましたので満足しています。
- 用途:
- コベルコSK007 の作動油に使用
補充用に購入 4リットル売りで安くて助かります
ユンボも問題なく動作してます
また利用したいと思います
- 用途:
- ユンボのシリンダーシール交換時
- 対象商品:
- 01469082
オイル事態には何の違和感もなく使
用できました。
出来ればジョウゴのようなものが付てると使い勝手がよかったですね。
- 用途:
- パレットトラック給油用
- 対象商品:
- 11071426
パレットトラック給油用に粘度指定のものを購入しました。
給油口が大きく直接給油できなかったため小型の油さしに移して
使用しました。小型の給油ノズルが付属していると良いと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 小型薪割機(5t/7t)
- 対象商品:
- 11071426
今まで購入してきた物よりずっとお安く、性能面でも遜色なく使えています。
通常は補充だけですが、このお値段でしたら数年に一度の全交換も気軽に行えます。※今回も黄色っぽく変色したオイルが出てきました。
- 用途:
- クイックジャッキの作動油に使用いたしました!
- 対象商品:
- 01469082
なかなか作動油のばら売り(4L)がなく ほとんどペール缶!PCにて
検索しましたら たまたまお取引させていただいている[モノタロウ]さまでした。しかも私のほしい ♯46 2リットルでは少し少ないので 4リットルというのは ベストチョイス!だと思います!付属で注入用ノズルもついており 大変使いやすかったです。ありがとうございました。
- 用途:
- 電動油圧ジャッキの作動油として使用
- 対象商品:
- 11071426
クイックジャッキの作動油として使用させていただいてます。
4Lなどの少量販売がなかなか無いので重宝しています。
- 用途:
- 除雪機の作動油の交換用に使用しました。
- 対象商品:
- 11071426
除雪機の修理で作動油を抜いたので、交換を兼ねて使用しました。
1リットルだと少なく4リットルで助かりました。