リブコーナーのレビュー
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
ビスが少数で接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱)
告示 第1460号第2号(は)該当品
接合部倍率N値1.2
【用途】柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
2025-03-31
- 用途:
- 柱を追加で設置する際に使用
リフォームで柱の増設する際に使用しました。
柱の上下に取付けすることでしっかりと柱を固定できました。
インパクトドライバーに角ビット(#3)を装着して付属の専用ビスで固定します。
2022-02-11
- 用途:
- 柱の耐震補強
- 対象商品:
- 11071523
いつも思いますが、1個ごとにビスも袋に入っていますので楽です。ただ取れない隙間にビスを落とした時には不足して大変です。
1人が参考にしています
デュオファクトリー 様2020-10-05
- 用途:
- DIYリホームにて
- 対象商品:
- 11071523
商品のかんたな取り扱い説明とかほしいです
その他の商品のサイズかんのわかるパンフなんかも。
1人が参考にしています
エステック株式会社 様2020-07-30
- 用途:
- 木工工作の補強
- 対象商品:
- 11071523
簡単に直角を保持できるので、木工工作品の補強に多用している。値段は安ければ安いほど良い。
2人が参考にしています
2020-04-15
- 用途:
- ウッドデッキ、テラスガレージ
- 対象商品:
- 11071523
今までにウッドデッキ作成や現在はテラスガレージの制作に使用中です。
コンパクトで使いやすく、施工後も目立たない点も良いと思います。
2020-01-21
- 用途:
- 柱の角部の内側固定用
- 対象商品:
- 11071523
厚い板金で非常に安心感があります。
ただ、セットで6本入っている四角穴ビスが少し軸が太い気が。
今回は下穴なしで打ってしまいましたが、次回はちょっと考えます。
2018-03-27
- 用途:
- ベットをすのこベットに改造する為、すのこの補強用に購入
- 対象商品:
- 11071523
ベットをすのこベットに改造する為、すのこの補強用に購入。
商品には大変満足したが、ねじが余分、本来の使い方でないので
付属のねじは長すぎる、ねじ無しが選択できれば文句なし。
2人が参考にしています
2014-06-13
- 用途:
- 日曜大工
- 対象商品:
- 11071523
従来使用していた隅金物の代用として購入してみました。堅牢で価格の安さにも大満足しています。
次に使う予定はまだ無いけど、追加注文してしまいました。
ホゾも要らず、組み立ても解体も電動ドライバーさえ有れば簡単に作業できる優れ物です。
1人が参考にしています
2011-04-01
- 用途:
- 濡れ縁用に、柱及び横木の押さえに使用します。
商品は、未だ使用しておりませんが、寸法が最適で、間違いなく使用出来ます。