- 用途:
- 配線接続
ホームセンターで欠品続きでしたが、このサイトで購入することができて良かったです。
また購入します。
- 用途:
- 交換用予備
- 対象商品:
-
66086405
ホームセンターも意外と品切れ、購入できて助かります。
1人が参考にしています
- 用途:
- 盤製作
- 対象商品:
-
11088567
端子メーカーが品切れの中、応急的対応できたことが非常に有意義でした。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
-
11088567
以前より各サイズを使用していますが、1個も不良品に
当たった事がありませんので、安心ですね。
1人が参考にしています
- 用途:
- リミットSWの配線に使用
- 対象商品:
-
66086405
問題なしに差し込み出来ました。
若干挿入時硬くて苦労しました。
- 用途:
- ローテーターのスイッチに使用
- 対象商品:
-
11088567
ハンダ付が不要となり、ケーブルを圧着し、差し込むだけで配線完了。
- 用途:
- 配線の接続
- 対象商品:
-
10054091
250型平端子。PCバックアップ用バッテリー端子接続に用いています。
また、大電流用スイッチの端子接続にも使っています。クランプで簡単にセットアップできるので、現場での接続作業にも便利です。絶縁で囲まれているので、万が一抜けた際のショートにも安心です。
1人が参考にしています
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
-
11088567
メーカー品は安定した品質なので安心して使用できます。安いものはカバーの材質が柔らかく間違って差し込みする可能性があります。
- 用途:
- 検査装置の配線に使用しました。
- 対象商品:
-
66086405
標準規格品ですので可も不可もなく満足しました。ただ金額的に少々高めで在庫をもてません。
- 用途:
- ファストン端子への電線の接続
- 対象商品:
-
11088567
裸端子と違って絶縁被覆があるので安心して使えます。もう少し安いとなおいいです。
- 用途:
- 配線時
- 対象商品:
-
66086405
保護カバーが半透明なので、中の状況が確認出来安心です。他の機能は問題なく使用しております。
- 用途:
- 機械の端子部に使用
- 対象商品:
-
11088567
内部にストッパーが有るので端子部に銅線がはみ出ない様になってます
導線の被覆を正確に剥がすことで絶縁が保てます。
1人が参考にしています
- 用途:
- 配線の接続
- 対象商品:
-
10054091
多くの配線を簡単に接続することができ、作業効率が良い。
- 用途:
- リレー制御の配線用に
- 対象商品:
-
10054091
コストも安く何時も重宝してます。これからも利用させて頂きます。
- 用途:
- 配線作業
- 対象商品:
-
66086405
お店で見つからなかったのでこちらで購入、ありそうで手に入れるのが面倒な商品なので助かります。
- 用途:
- 配線作業用
- 対象商品:
-
10054091
安物よりちょい高めで安心な品物が手に入ります。電源周りはこのくらいでないとやっぱり不安です。
- 用途:
- MA端子との接続コードの製作
- 対象商品:
-
10054091
単価はやや高めですが、信頼性を重視しています。接続状態は良好です。
- 用途:
- 電源回路のケーブル引き回し
- 対象商品:
-
10054091
電線差し込み口が内部で二段になっているので確実に差し込まれているかの確認が難しい
- 用途:
- 電気の配線
- 対象商品:
-
10054091
やはり、日本のメーカーの使用品はとても良いですね。
- 用途:
- 機械製作
- 対象商品:
-
11088567
モノタロウで、ニチフの端子が購入できるなんて、すごいなー。助かります。