溶接用キャブタイヤケーブルのレビュー
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
【用途】アーク溶接機の2次側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
2024-02-11
- 用途:
- 溶接機のアース
- 対象商品:
- 40330378
購入したのは1mの長さだったので一巻きでしたが、写真にあるように丁寧に梱包されていました。少なくとも1mの長さであればもっと簡易的な方法での梱包で十分だと思います。1mで1巻なので、3-4mまでであれば簡易的な梱包でも十分だと思います。物はとても良かったので1度しか使わない包装でも改善があることを希望します。
2024-03-05
- 用途:
- 溶接機2次側
- 対象商品:
- 40330527
溶接機の2次側ケーブルがひび割れて中の銅線が見えるようになっていたので、交換しました。買ったときについていたものより断面も大きく抵抗も半分になったのでアークが安定していい。
2023-06-02
- 用途:
- 100Vアーク溶接のコード取り替え
- 対象商品:
- 40330423
古い溶接機のコードがひび割れで感電しそうなので、やっと取り替えました。今度のは今までのやつより芯も太いので安心です。絶縁ゴムも厚くて、今度は安全に仕事できますね
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様2020-12-07
- 用途:
- 半自動溶接機のアース線の替えに購入
- 対象商品:
- 40330423
半自動溶接機のアース線がくたびれてきましたので、交換のため買ってみました。なかなか使いやすいですが、セットの時に銅線に巻くチップがついていれば有難いです。
2016-10-03
- 用途:
- 溶接作業
- 対象商品:
- 11100092
商品説明にある様にケーブルは柔らかく使い易いです。
また、カットして使ったのですがメーター単位で記しがあるので便利でした。
1人が参考にしています
2016-02-09
- 用途:
- エンジン溶接機
- 対象商品:
- 11100092
今まで使用していたケーブルよりもうまく溶接が出来るようです。
既存のものは古かったので、抵抗があったのかもしれません。
また、溶接棒ホルダやアースクリップも新品にしたので、その効果もあったのではと思います。また、ケーブルは少々固いですが、まとわりつくほどのものではなくきちんとした引き回しをすれば邪魔にはなりません。20mを半分に切断して10mずつで使用しています。
1人が参考にしています